2024 年 7 月 18 日

    Anokiwave 博客热门文章助力您的智能有源阵列天线设计

    这些博客文章由 Anokiwave 首发,该公司于 2024 年 3 月 加入 Qorvo 大家庭。Anokiwave 是为国防航天、卫星通信和 5G 应用提供智能有源阵列天线的高性能硅集成电路 (IC) 领先供应商。以下是相关博客的摘要和链接。

    1999年至今:Anokiwave持续领航毫米波技术创新前沿

    2023年,Anokiwave迎来了公司创立的25周年;以此为契机,本篇博客文章回顾了Anokiwave在毫米波(mmWave)技术领域发挥的先驱作用。尽管市场一度聚焦于其它无线技术趋势,但自1999年创建之初,Anokiwave便预见到了连接技术的未来,并引领了包括5G波束成形芯片在内的诸多创新。Anokiwave的目标是使毫米波5G技术像Wi-Fi一样经济实惠,从而在全球范围内推动产业和连接技术的彻底革新。点击阅读全文

    Anokiwave预计毫米波5G市场将在2022年迎来转折点

    Anokiwave预见到毫米波5G市场将迎来关键转折点。随着可持续目标的推进、多样化应用场景的拓展、私有网络的兴起,以及全球范围的广泛采用,这一市场的需求有望实现井喷。其第四代IC产品家族具有卓越的能效和多功能架构,旨在帮助OEM驾驭这一充满机遇的市场,并赢得成功。点击阅读全文

    扭转毫米波5G能耗曲线

    5G技术正向更“绿色”的网络架构演进,通过高效IC技术助力实现净零排放目标。随着毫米波频谱的日益普及,Anokiwave的硅基IC架构及其所实现的效率提升正在扭转毫米波5G的能耗曲线,从而为运营商的可持续发展提供支持。长期以来,Anokiwave致力于减少环境影响,共筑可持续未来。 点击阅读全文


    全新5G推动力:毫米波相控阵有源天线创新套件

    Anokiwave的有源天线创新套件使用户能够迅速且有效地开发新型毫米波有源天线。了解这些配备阵列板和控制接口的套件如何支持快速原型制作及卓越可扩展性,进而推动先进5G无线电和天线设计的发展。点击阅读全文


    毫米波5G频谱拍卖旨在利用更高频段

    Anokiwave正在通过支持多种应用场景的可扩展架构IC,推动超过100亿美元的毫米波频谱投资,以助力5G生态系统的发展。点击阅读全文



    “最后一英里”:5G的领域的“后发先至”

    电信巨头们自2019年起开始部署毫米波5G网络,目标直指固定无线应用,特别是基站至家庭终端的最后200米。本文将探讨来自航空航天与国防(A&D)以及卫星通信(SATCOM)市场的经验,特别是有源天线阵列如何助力实现成本效益的整合,进而推动5G技术的广泛应用。点击阅读全文



    有源天线IC的技术演进

    许多人曾预言5G时代的到来——如今,它已不再是遥不可及的愿景,而是真实地来到了我们身边。本文回顾了过去十年间推动毫米波有源天线IC——这一5G技术核心组件不断演进的迭代和跨行业学习历程。点击阅读全文



    有源天线是5G网络成功的关键

    有源电子扫描阵列(AESA)天线长期用于军用雷达,如今在商业领域,尤其是即将推出的5G领域,正大量涌现。本文章将探讨硅基器件在降低成本和集成天线阵列功能方面的作用;这对于5G——尤其是在毫米波频段的成功部署至关重要。点击阅读全文

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。