2015 年 6 月 1 日

    Active antennas are the key to success of 5G networks

    本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了 Qorvo 大家庭

    有源电子扫描阵列(AESA)天线已在军事相控阵雷达系统中应用多年,如今正以创纪录的数量广泛部署于各个商业领域。备受期待的5G基础设施预计将在基站和手机中采用有源天线技术。其中,硅技术在降低这些新型有源天线成本方面发挥着重要作用,并提供了前所未有的功能集成度,使波束控制ASIC能够安装在阵列的晶格中,从而打造出低剖面外形的平面阵列。

    硅基有源天线将是毫米波频段5G网络成功的关键。过去,这些频率的传播损耗过高,令人望而却步。然而,现在可以通过毫米波硅基有源天线产生高度定向的波束来克服这些较高的传播损耗。由于波长较短,因此可以在一个物理尺寸紧凑的区域内应用大量的辐射元件。此外,高度定向的波束提供了空间分集,使不同波束之间能够复用频率。

    此外,现代硅技术非常适用于毫米波频段,因此能够很好地满足即将到来的5G需求。美国联邦通信委员会(FCC)最近宣布,他们将在2015年世界无线电通信大会上建议针对5G网络即将推出的四个新频段(28GHz、37GHz、39GHz和64-71GHz)展开研究。毫无疑问,硅基ASIC将在这些新系统的推广中发挥重要作用。

    Anokiwave的产品组合凭借其硅基IC和系统级封装解决方案,在新兴毫米波有源天线市场中占据了独特的地位。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。