2018 年 10 月 2 日
这是系列博文的第 3 篇文章,主要讨论 GaN HEMT 非线性模型对快速高效实现功率放大器 (PA) 设计的重要性。
在简单的线性 Rf/微波放大器设计中,您可以使用单个偏差 S 参数数据来设计匹配网络,例如,在一个窄频段上实现最大增益,或者在带宽上获得平坦增益。
对于氮化镓 (GaN) 功率放大器,设计师需要考虑非线性操作,包括 RF 电流-电压 (I‑V) 波形会发生的状况。优化非线性行为设计的一种方法就是仿真内部 I-V 波形。本博文涵盖以下内容:
回顾该系列其他博文讲述的内容:
在典型 GaN HEMT 放大器应用中,源是接地的,RF 输入信号应用于整个栅极-源极终端。漏极与负载连接,负载阻抗决定了当 RF-AC 输入信号在最小和最大峰值之间来回摆动时,负载线路来回移动的轨迹。
在本系列前几篇博文中,我们介绍了关于 I‑V 曲线和负载线路的基础知识,但还有另一种分析设备的非线性行为的方法,即查看设备的 I-V 波形 — 也就是电流和电压与时间的关系图,如下面的 2 Ghz 输入 RF 信号图所示。
I‑V 波形和 I‑V 曲线显示不同的信息。为了展示这种不同,我们利用 Keysight ADS 和 Modelithics Qorvo GaN 库 模型(适用于 90 W、48 V 的 Qorvo GaN 晶体管 QPD0060)创建了以下示例。(这里,我们假设是正弦信号。)

在功率放大器设计中,“类型”用来描述放大器的设计方法。这主要包括输出信号驱动至预期功率水平时,晶体管的偏置条件和工作模式。
如下图所示,这些模式分别对应 A 类、AB 类和 B 类功率放大器在标记 m2、m3 和 m4 所示的静态电压-电流点时的晶体管偏置。

您也可以从 I-V 波形的角度来考虑这些操作类型。下图显示在 2 Ghz 基频条件下 A 类、AB 类、B 类和 C 类的内部 I-V 波形仿真结果。采用 Keysight ADS 和适用于 QPD0060 的 Modelithics Qorvo GaN 库模型来实施这些仿真。
设计技巧:阅读这篇博客文章的末尾部分,了解以下波形所使用的 ADS 原理图。

我们来检验一下这些内部 I‑V 波形的预期值和细微差别。
功率放大器的其他两个工作类型是 F 类和 J 类,它们适用于更高级的工作模式,这些模式以实现更高效率为主要目标:
之前的图显示了理想的 PA 类的波形。但有一点要注意的是:在不同的位置进行有效的 I‑V 波形仿真,例如在内部或外部端口,会产生不同的效果。
设备的寄生效应让这一点变得非常重要,寄生效应可能包括焊盘的电容、焊线、封装寄生电容以及其他可能影响设备的性能和设计的因素。
下一个图表说明内部和外部栅极、漏极和源端口之间的区别。

| 内部端口: | 外部端口: |
|---|---|
|
按照给定的偏置、匹配和 RF 功率水平条件,构建期望的波形行为。 |
按照给定的偏置、匹配和 RF 功率水平条件,构建期望的波形行为。 |
|
设备模型的任何寄生部件(例如,布局和封装效果)都被认为是外部网络的一部分。 |
仿真中包含了设备模型的寄生部分。 |
|
可以相当准确地反映 RF 信号电压和电流的行为。 |
与各种 PA 类的预期行为相比,结果是波形失真。 |
|
受 I‑V 曲线限值的限制。. |
仿真的动态负载线路行为将不会继续受 I‑V 曲线的限制(参见下方的下一个图表)。 |
|
如果处理得当,将会得到预期的、近乎理想化的基本和高级 PA 类波形的行为 |
外部波形稳定扩展至 I‑V“足球场”的“界外”区域。 |
|
可以使用内部波形来优化功率放大器的性能,这是“波形工程”设计方法的一部分(本篇博文稍后会详细讲述)。 |
外部波形很难在波形工程中使用。 |
为了进一步说明内部和外部端口之间的差异,下图采用仿真 GaN HEMT 模型的一个较小的设备“芯片”格式来说明动态负载线路图示例,显示了当输入信号完成整个周期的摆动时,内部(红色)和外部(蓝色)RF I-V 波形的轨迹。请注意外部周期是如何超越 I‑V 曲线的极限的,以及由于外部寄生效应而导致负电流波动。

下图以 F 类放大器设计为例,重点说明了内部和外部 I‑V 波形之间的差异:
设计技巧:阅读这篇博客文章的末尾部分,了解以下波形所使用的NI AWR 原理图。

但是,如果您的内部波形不能反映您的工作类型所需的 I‑V 波形呢?可进行谐波调谐。
所有的 Modelithics Qorvo GaN 库模型都允许电路设计人员在调整或优化负载匹配电路时监测内部电压和电流波形,直到获得所需的波形。有时候这称之为功率放大器设计的“波形工程”法。
为了演示这种波形工程概念,下一张图显示了进行谐波调谐前后对内部 I‑V 波形实施功率扫描的结果。与上一节中所示的 F 类初始波形图相比,我调整了基本负载阻抗,将效率优化到 71.5%。比较底部的两个图时,注意以下几点:
设计技巧:阅读这篇博客文章的末尾部分,了解以下波形所使用的NI AWR 原理图。

总之,外部波形对设计没有用处,因为它们不受 I‑V 曲线限值的约束 - 正是这些电流/电压的限制决定了设备在给定的偏置/电流/匹配条件下的功率性能。
最好在内部端口中为您的设计实施 I‑V 波形仿真。仿真 I‑V 波形是实现以下目标的关键:
之后,您可以使用波形工程来进一步微调设备设计和性能,以满足应用要求。
专题文章: Waveform Engineering
阅读本文,使用Qorvo T2G6000528 GaN HEMT,NI AWR和Modelithics Qorvo GaN Library描述PA设计流程:
需要具备包含访问内部电压-电流端口的模型,例如 Modelithics Qorvo GaN 库中的模型,以便让设计人员能够优化高效率类型(例如 F 类和其他高级 PA 工作模式)(包括 E 类、J 类和逆 F 类)的 I-V 波形,设计人员会利用这些类型来满足当今富有挑战性的设计对复杂线性度和效率的规格要求。
您可以观看 Keysight 的 Matt Ozalas 在 YouTube 上发布的指导视频,通过其中的示例了解如何在 J 类放大器设计中使用内部波形。本教程中还包括一个可以下载的交互式 Keysight ADS 工作区。下图是一张截屏,显示的是 Matt 的 J 类示例的结果,在示例中,Qorvo TGF2952 GaN 晶体管采用了 Modelithics 模型。

在本系列接下来的部分,我们将讨论如何使用模型来仿真 S 参数,并探讨成功设计 RF PA 所需要的电阻稳定性。
Modelithics Qorvo GaN 库
进一步了解适用于封装和裸片 Qorvo GaN 晶体管的非线性模型。.
对于那些有访问权限的用户,您也可以发送电子邮件至 info@modelithics.com ,申请获取示例 ADS 工作区和/或与本篇博文有关的 NI AWR 项目。
A、B、AB 和 C 类基础功率放大器的 I‑V 波形:下图显示仿真 4 种基本功率放大器的 I‑V 波形的原理图,其中的条件是针对 C 类设置。这些仿真采用 Keysight ADS 和适用于 QPD0060 的 Modelithics Qorvo GaN 库模型来实施。

谐波调谐用于描述 F 类设计的波形工程: 下图显示在扫频输入功率和 2 Ghz 基本频率下,用于仿真内部和外部波形,以及功率和效率的原理图。这些仿真采用 NI AWR 和适用于 QPD0060 的 Modelithics Qorvo GaN 库模型来实施。

还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。