无线设备让我们可以方便与我们关心的人、地方和事物建立联系。为了打造这些令人惊叹的设备,制造商需要应对复杂的集成挑战,包括多种外形尺寸、宽带数据需求的增长、不断变化的频段以及 4G LTE、车对基础设施 (V2X) 和即将到来的 5G 连接。从智能家居到智能手机,消费者希望联网设备具备更多功能、更小的屏幕和更长的电池续航时间,而制造商则努力保持低成本并快速推出新技术。
凭借广泛的内部产品组合,Qorvo 可集成高性能射频技术,为这些新设备创建 Optimum Technology Match™(最佳技术匹配)。我们汇集了多种技术,包括滤波和双工、开关和功率放大器 (PA),在所有主要频段上提供出色功能。
Qorvo 创造了重要的射频技术,为所有集成射频设备提供了新的性能水平。Qorvo 的高集成射频解决方案:
Qorvo 结合了深厚的系统级专业知识、广泛的制造规模以及全面的产品和技术组合,帮助制造商加速交付新一代 LTE、LTE-A 和物联网 (IoT)产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供出色的集成度和性能。
随着互连设备和物联网的使用不断增长,每天上传和共享的数据量也随之增加。然而,在注重便携性的移动设备上,发送各类信息并不容易。例如,当用户同时打电话、在网络上搜索信息并上传视频时,主要的信号可能会相互干扰。此外,更高的数据速率通常意味着更高的功耗。
所幸,Qorvo 集成了高性能技术来应对这些挑战:
随着网络和设备变得更加强大和互联,全球 Wi-Fi 频谱中出现更多频段,外加从 LTE 到 5G 的发展,Qorvo 所拥有的高性能集成专业知识将助力客户管理指数级增长的射频复杂性。凭借这些先进功能,Qorvo 能够帮助制造商简化新技术的创建,同时加快新一代网络和设备的上市。
对于移动设备,RF Fusion™ 和 RF Flex™ 是 Qorvo 集成专业知识的两大体现,可以帮助我们的客户加快新一代产品的上市。这些解决方案支持所有主要蜂窝基带和 LTE 频段,为蜂窝前端提供紧凑、可扩展的平台,同时满足严格的 3GPP 标准,从而解决 RF 复杂性。
Qorvo 的高性能集成可为灵活配置的前端系统提供 Optimum Technology Match™,适用于移动和无线设备及新兴汽车、连接和物联网应用,并以超小的外形尺寸提供。
通过收购 GreenPeak Technologies,我们正在扩充高度集成的射频解决方案,为互联家居和快速增长的物联网市场提供片上系统 (SoC) 解决方案。这意味着智能家居将实现网络化,通过超低功耗无线数据通信 SoC,连接家庭空调和供暖、智能能源控制、家庭监测、老年人独立生活应用、远程控制等设备。而这些复杂的高级射频集成正是我们 Qorvo 立足的基础。