变频器与信号发生器
在不同频段间对射频与微波信号进行频率转换,而杂散控制与隔离度会直接影响系统性能。
为什么选择Qorvo?
- 系统级设计
产品设计充分理解频率规划、杂散控制与泄漏等关键因素,这些因素决定真实的射频架构表现。
- 射频信号链覆盖
混频器与转换器可与放大器、开关及控制类产品实现干净集成,覆盖相邻信号链级的应用需求。
- 以集成为导向的设计
器件设计充分考虑集成式射频设计中的泄漏、滤波与接口行为。
- 在射频架构中验证
频率转换产品已在对杂散性能与稳定性要求严苛的射频架构中得到验证。
精选资源

低轨卫星:推动卫星通信的未来
高效卫星链路设计:链路预算分析综述
在射频(RF)通信系统中,信号从发射器到接收器所经过的路径称为通信链路。在设计此类系统时,评估该路径上的信号强度、噪声水平,以及各种损耗的过程称为链路预算分析。
Sep 8, 2025探索面向Wi-Fi 6GHz领域的自动频率协调(AFC)技术
Wi-Fi 6E/7三频技术将提供额外的1200MHz带宽,为实现千兆位速度的网关打开大门。然而,这额外的带宽还需要一些额外的共存技术才能在某些环境中运行。在6GHz频段,许可运营的固网、公共运营商,以及本地电视传输、广播辅助和有线电视转播服务也在同一带宽内,因此需要采取一些更高级别的频谱共存措施。
Jan 2, 2024Advanced BAW Filter Technology and Its Impact on 5G White Paper
BAW filtering technology is evolving along with 5G complexity evolution.
Aug 31, 2020简化设计并加快开发进度的工具
频率转换器与信号源设计资源
查看所有资源White Paper
Advanced BAW Filter Technology and Its Impact on 5G White Paper
BAW filtering technology is evolving along with 5G complexity evolution.
Blog Article
构筑无线未来:深入解读Wi-Fi 8的潜力与实力
在科技行业,保持领先地位至关重要。随着Wi-Fi 8即将问世,它有望大幅推动我们所熟知的连接技术——现在是时候做好准备了。这一新标准不仅承诺提供更快的互联网速度,还将打造更智能、更高效的网络。为了帮助我们深入了解Wi-Fi 8的复杂性及其对设计工程师的影响,我们采访了多位专家,包括Qorvo连接产品线总监Kevin Gallagher和Wayne Polonio。在这篇访谈中,Kevin和Wayne分享了他们的专业见解,探讨工程师可以期待在Wi-Fi 8中看到哪些变革,以及这一标准将如何重塑无线网络的未来,包括关键前端技术创新将如何推动无线网络技术的下一次飞跃。
需要更多支持吗?
在Qorvo,客户是我们工作的核心组成部分,我们希望您与我们的每一次互动都能像我们的产品一样可靠。如果您有任何疑问,或遇到未按预期工作的情况,请告诉我们。
论坛
与Qorvo社区互动,提出技术问题并分享见解。
支持
获取技术、应用或客户支持,以及供应链更新与常见问题解答。
销售
联系我们的销售团队,获得量身定制的解决方案、专家指导,并了解最新技术。