2022 年 11 月 14 日

    扭转毫米波5G能耗曲线

    本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了Qorvo大家庭

    随着5G技术向更高效的网络迈进,运营商可以借助其系统中IC技术的提升,进一步支持净零排放目标。

    根据CTIA于2022年1月26日发布的报告,5G有望成为迄今为止最绿色环保的网络技术。它依托现有网络基础设施,以应对信息社会日益增长的数据需求;并将重塑各行各业,改变商业和消费者使用移动技术的方式,提供前几代移动技术所不具备的强大处理与效率优势。随着5G技术向更高效的网络转型,运营商可以凭借其系统中所采用的IC技术改进,进一步支持净零排放目标。

    截至2020年底,5G连接数已超过2亿——预计到2023年底这一数字将激增至10亿;2025年底接近20亿。这种爆炸性增长背后有着充分的理由。与4G网络相比,5G的数据传输速度可提高十倍,容量增加百倍,延迟缩减十倍,从而能够处理不断增长的数据流量。

    但鲜为人知的是,5G并非一个单一的解决方案;其可以在三个不同的频段上实施:

    • 低频段:通常覆盖数百平方英里的区域,提供从30到250兆比特每秒(Mbps)的速率。
    • 中频段:一般覆盖数英里半径的范围;目前5G服务的速度区间为100至900Mbps。
    • 毫米波(mmWave)频段:通常覆盖一英里或更小的半径,提供大约1-3Gbps的速度。

    低频段已经成为市场主流;据全球移动供应商协会(Global Mobile Suppliers Association)统计,截至2021年5月,全球158个国家和地区已有396家运营商启用了利用低频段频谱的LTE或5G网络。

    而在频谱的另一端,我们预计毫米波将在2024年真正迎来爆发,充分释放5G的真正潜力,即多吉比特(Gbps)的数据速率、低延迟以及近乎无限的容量,为智能手机、平板电脑和笔记本电脑,以及除此之外更多的设备带来全新且增强的体验。

    毫米波频谱最适合用于短距离传输;小型基站和室内外CPE终端最适合传输毫米波信号。这意味着在特定区域内将部署许多用户终端。以当前可用的技术来看,部署这些系统所需的能耗将大幅增加;然而,利用Anokiwave的硅基IC技术,运营商可以扭转能耗曲线,持续支持其净零排放目标。

    基于GSMA最新于2022年6月发布报告所提供的数据,我们构建了一个典型的市区用毫米波5G网络安装模型。从我们印象中毫米波5G渗透率极低的2020年开始,依据GSMA的预测,结合对毫米波至2030年的渗透率预估,估算了5G设备(GnodeB、小型基站、CPE、UE)的配置。以2020年可用的硅基波束成形IC效率数值作为年度电力消耗(kWh)的基线,然后应用Anokiwave的新型架构与器件技术——其不仅提升了直流(DC)效率,还设计出低损耗天线架构,进一步节省能源,最大化功耗系数(EIRP/直流功率),从而为我们的客户扭转了能耗曲线,持续支持他们追求的净零排放目标。

    Anokiwave致力于通过以下行动减少对环境的影响,构建可持续发展的未来:

    • 通过行业领先的5G和卫星通信IC,为客户扭转能耗曲线,让每代产品均实现显著的直流效率提升。
    • 开发独特的IC架构,实现低损耗天线设计,以进一步节省能源并最大化功耗系数(EIRP/直流功率)。
    • 打造如Kinetic Green™技术等功能,以进一步降低已部署5G和卫星通信系统的直流功耗。
    • 选择承诺采用可持续硅材料,以及封装、组装和测试技术的供应商。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。