2021 年 5 月 4 日
本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了Qorvo大家庭。
Anokiwave作为一家无晶圆厂半导体IC公司,肩负通过其创新的IC产品推动毫米波有源天线技术商业化进程的使命。自2016年起,我们的IC技术就被广泛用于毫米波5G射频系统,为现已部署的大部分5G网络奠定了坚实基础。自此以后,Anokiwave每年都会发布新一代硅集成电路,覆盖所有毫米波5G频段;且所有产品均实现量产,并被无线领域的行业领军企业用于实际的射频设备。
Anokiwave的IC可为业界实现性能最佳、体积最小、成本最低、直流功耗最低的毫米波5G无线电。为了进一步推动毫米波5G市场的增长,Anokiwave推出了名为“有源天线创新套件”的可扩展毫米波有源天线解决方案。
有源天线创新套件的强大之处在于它能够在天线阵列层面展现出Anokiwave IC产品的卓越性能。这些套件构成了从毫米波到中频的完整天线前端,可轻松用于5G无线电或天线设计的原型及概念验证;设计可根据具体需求方便扩展或缩减功率。Anokiwave致力于向市场提供一款工具,让用户能通过实际使用适应开发流程,以更深入了解有源天线,熟悉其相关技术;最重要的是,加快将产品推向市场的速度。
套件包含相控阵板、散热器、直流转换器卡和连接到阵列板的控制接口卡。其设计目的是让客户采用后,能迅速迁移至生产环境中。它具备全面的I/O功能,使得客户能够基于此套件快速构建5G产品。用户可调整直流电源以提供不同的输入电压为阵列板供电;还能够通过简单修改卡上的输入控制信号来支持几乎任何类型的接口接入阵列板。
该PCB采用商用工艺设计,成为释放Anokiwave IC产品在商业生态系统中独特性能的关键;其旨在推动到生产环境的迅速过渡。在组建团队时,我们特别寻找那些毫米波相控阵设计经验和商业经验并重的人才。在设计阵列时,团队就已将商业化的需求纳入考量——这一点对于向5G生态系统交付低成本的阵列至关重要。
我们对这款产品的体验是——开箱即用;我们精心实施了多项功能,并通过数据收集,发现其性能非常接近理想状态,完全符合系统要求。我们产品的表现远超既定目标规格——在确保留有余量的同时,满足线性EIRP目标的达成,且模式图谱在各个频率点上都近乎完美。Anokiwave的专利ZERO-CAL®技术使我们能够补偿阵列中任何电子幅度和相位失配,使我们能够利用ZERO-CAL®功能即刻生成理想的图案,并实现接近理想的性能。
我们预见,随着越来越多的客户——特别是那些新近踏入毫米波5G领域的客户——将选择这样的起始平台,并迅速开始大批量地向市场交付解决方案。Anokiwave的愿景是助力无线电制造商和天线制造商以更快捷、更经济的方式大规模成功构建有源天线系统。展望未来,我们对5G技术的发展前景充满信心,并认为5G是一个极其激动人心的领域。我们坚信,Anokiwave的IC产品在市场上具有无与伦比的优势,而这些天线阵列正是其IC性能所能企及高度的有力证明。
Anokiwave将继续为业界开辟一条采用毫米波有源天线的商业化道路,让毫米波5G成为所有人触手可及的现实。如需讨论您的5G需求,请联系我们。
点击了解 Qorvo 有源天线创新套件的更多信息。
观看 Microwave Journal 最近就创新套件进行的采访。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。