2017 年 8 月 23 日
本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了 Qorvo 大家庭。
我们总是说——5G已不再是一个遥远的愿景;如今,它已经来到了我们的身边。但不可否认,在毫米波这场技术革命中取得今天的成就,是经过多年的技术迭代和跨行业经验学习积累的结果。
让我们回顾一下过去十年间,作为5G技术核心的毫米波有源天线IC在关键市场中的演进历程。
航空航天与国防
航空航天与国防行业率先在高频段中使用了有源天线IC。我们在面向毫米波市场开发IC解决方案时,该领域所取得的成果为我们的设计师和工程师奠定了坚实的基础。

起初,我们走访了55家公司,收集它们所遇到的问题以及希望在IC产品中看到的功能提升。通过紧密合作和持续反馈,我们开发了RADAR波束控制IC系列——也是市场上首批X波段核心IC产品。该产品包含四个不同的部件,在当时是世界上独一无二的。随着时间的推移,这些IC逐渐被整合至航空航天与国防系统中,各公司也开始从中受益。
如今,Anokiwave还提供了一系列其它即插即用产品,与RADAR系列IC完美配合;其中包括AWMF-0106前端ASIC。
卫星通信
卫星通信(SATCOM)领域的IC产品经历了一段特别有趣的成长轨迹。其在太空基础设施部署方面拥有巨大容量;这些卫星具备处理庞大用户群和高速数据流量的能力。这一点从飞机机载高速互联网服务到移动市场的多个实际应用中得到了充分证明。

尽管最初看来,终端用户设备似乎在增长方面最具潜力,但固定市场IC的发展却更为迅速。事实证明,K波段频谱中的接收器IC在下行链路接收和波束控制方面功能强大,而具备低直流功耗特性的发射器IC则优化了天线尺寸和成本。
Anokiwave面向卫星通信领域推出了一系列波束控制有源天线IC;包括在Ka频段和Ku频段中均可随时轻松部署的IC产品。
5G
从航空航天与国防以及卫星通信市场中汲取的经验已被应用于发展迅速且竞争激烈的5G市场。我们的团队认识到直接与终端用户合作的重要性,以便全面了解他们的痛点所在以及对IC的真正需求,从而相应地改进架构;这使我们能够打造出可立即应用于毫米波5G应用的有效产品。

AWMF-0129-IK是我们与客户深入合作的一个绝佳例证。我们同Ball Aerospace公司建立了合作关系,提供完整的有源天线解决方案——而不仅仅是背后的IC。开发这一完整产品有助于加深5G行业对我们组件的理解,更通过实际可量化的性能表现,彰显了公司的技术实力。
未来,我们将继续与客户携手,为毫米波领域开发有影响力的IC产品和支持硬件,尽我们所能推动电信行业在2019年前实现5G网络部署。正如我们之前所说,固定无线技术的进步将使“最后一英里”将成为这一征程的第一步——即利用位于居所外的设备为我们带来Wi-Fi和有线接入。
Anokiwave近日发布了全球首款商用39GHz 5G有源天线IC,朝着解决“最后一英里”问题迈出了重要一步;最近为5G固定无线分配的39GHz频谱以及电信公司在该频谱上的大量投资都证明了这一点。这些产品作为高度集成的硅基IC,采用晶圆级芯片封装(WLCSP),可以轻松适应39GHz频段下3.8毫米的典型晶格间距。该IC产品通过Anokiwave的专利SPI接口进行控制,所有引脚均具备ESD保护功能。目前,这些产品已投产并随时可以部署。点击此处了解更多信息。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。