2023 年 9 月 9 日
本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月 加入了 Qorvo 大家庭。
当市场关注度集中在当时的无线技术时,Anokiwave 始终着眼于未来,并预见到了毫米波技术的潜力。
随着Anokiwave迎来其创立的25周年,让我们花一些时间来回顾奠定这一公司成功基础的创始理念,以及整个行业和Anokiwave内部令人惊叹的技术进步速度。

1999年:Anokiwave创立 | 有线通信的时代
回想1999年的生活———那时我们用拨号调制解调器接入互联网,数据速率仅为56kbps;消费者几乎从未想过通过互联网传输数据,因为下载1GB的数据需要整整60个小时。
最初的Wi-Fi标准802.11b采用2.4GHz频段,数据速率为54Mbps,带宽22MHz。苹果公司于1999年将其应用于iBook笔记本电脑,成为首款提供Wi-Fi连接功能的消费类产品。
那时,全球仅有2.48亿互联网用户(占世界人口的4%),无线互联网连接甚至尚未成为一种需求。您的手机可能是一款摩托罗拉翻盖手机或诺基亚3210;它们运行在900MHz的2G网络上,数据速率仅为0.2Mbps,带宽200kHz,仅支持通话或短信功能。
亚马逊(Amazon)于1994年以图书业务起家,1999年创下销售记录,杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)被评为《时代(Time)》杂志年度人物。
在这样一个年代背景下,Deepti和Nitin Jain创立了一家名为Anokiwave的小公司;公司名称的灵感来源于印地语词汇“Anokhi”,意为“非凡”和“独特”;以及英文单词“wave”,体现了对毫米波技术的专注。Anokiwave诞生在创始人家中的一个房间里,旨在通过创新、知识和技术愿景来彻底革新毫米波通信。
今天:Anokiwave成为毫米波领域的领导者 | 行业要求无处不在的连接性
自1999年以来,通讯方式发生了翻天覆地的变化。一系列的创新、新技术和新兴企业,如iPod、Google、Facebook、iPhone、Twitter、YouTube、GPS、TiVo、Uber、IPv6、LTE、机上娱乐系统、直播、Starlink和自主驾驶汽车等等——这些只是众多例子中的冰山一角,它们彻底改变了我们今天的行为模式与沟通方式。业界推出了Wi-Fi 6 802.11ax标准;其速度略高于1Gbps,拥有160MHz的信道带宽。大多数无线设备都采用卫星通信或5G通信,数据传输速率接近10Gbps,信道带宽达到1,000MHz。
曾经的在线书店亚马逊,现已成长为市值万亿美元的巨头,其服务触及每位消费者的日常生活,并即将发射低地球轨道(LEO)卫星。
无线数据速率的大幅提升意味着5G网络甚至比有线网络更加实用;同时,其能力仍在持续增强,以满足数据需求的无限增长——这种需求也正深刻影响着固定、移动和卫星通信网络的数据传输方式。现在,企业可以在任何地点考量拥有超快且稳定的互联网接入对其业务的促进;然而,更大的变革正在酝酿之中。毫米波频段提供的更大带宽将使机器、机器人和自主驾驶汽车能够收集和传输比以往更多的数据,从而推动物联网(IoT)、增强现实和虚拟现实等新概念,以及智能机械的发展。
Anokiwave预见到了下一个连接时代的兴起并投身其中。我们早期同航空航天与国防领域的客户合作;这些客户已将相控阵天线用于通信,并正在用硅材料取代昂贵的砷化镓(GaAs)技术来执行核心IC的功能。因此,我们预测这一趋势将延伸至商用市场。我们相信,利用高度集成的硅基IC在毫米波频段使用相控阵天线的商用通信设备,再配合先进的系统架构,将改变整个行业的格局。
我们发布了业界首款用于卫星通信和5G的波束成形IC。Anokiwave引领行业发展,采用支持高集成度和丰富功能的硅基CMOS技术作为实现毫米波前端的基准,以降低无线电成本。我们的早期IC产品已在几乎所有运营系统中得到实施,证明了毫米波卫星通信和5G网络的技术可行性。
目前,我们正在设计第四代和第五代IC,预计出货量将超过5,000万片,成本降低达90%;这将使毫米波5G的成本降至与Wi-Fi相似的水平。Anokiwave的目标是通过降低总拥有成本,助力客户构建最具成本效益的阵列,并采用“Handset Technology for Infrastructure™”作为我们毫米波卫星通信和5G的业务模式。
在Anokiwave,我们见证着多款商用毫米波系统的运作,并通过数百万部署于实际系统的IC,赋能固定、移动和卫星通信市场。随着行业焦点转向如何将这些系统推广到能产生重大经济、社会和环境效益的地区与国家,Anokiwave将继续推动这一行业重点的发展。
了解我们5G卫星通信(SATCOM)产品、工具的更多信息并获取更多资源,请访问Qorvo官网Anokiwave专题页面以获取更多详情。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。