2020 年 2 月 10 日
本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了 Qorvo 大家庭。
Anokiwave正在通过支持多种应用场景的可扩展架构IC,推动超过100亿美元的毫米波频谱投资,以助力5G生态系统的发展。
频率频谱是任何无线电系统,包括第五代移动通信技术(5G)新空口(NR)网络不可或缺的组成部分。人们对5G的期望巨大;其数据传输速率必须远远超过以往的任何无线通信技术。不仅世界各地将有更多人需要5G服务,而且许多不同的机器和设备也将通过5G网络连接至互联网,如物联网(IoT)传感器、机器间链接(M2M),以及作为“智能”高速公路一部分的车对车(V2V)通信等。这些应用依赖先进的无线通信技术,还要求比前几代更高的带宽,以适应从一个点到另一个点的海量数据传输。这将依靠大量频谱资源;高速数据速率需要大段连续的带宽,自主驾驶车辆也要求低延迟通信。无线服务提供商正开始组建5G网络,而新的频率频谱是这些网络的重要组成部分。
寻找频率
自2018年以来,美国联邦通信委员会(FCC)的频谱拍卖已带来超过100亿美元的许可费收入。首次拍卖(101号拍卖)在2018年末至2019年初举行,共出售了3,074个28GHz频段的地理区域许可证,获得了超过7亿美元的许可费用。102号拍卖将24GHz临近的频谱范围划分为两个100MHz的区块,用于较低的可用频率;此次拍卖产生了超过20亿美元的许可费用。最近,103号拍卖涵盖37GHz以上、39GHz和47GHz频段。这三个频段共3.4GHz的可用带宽,是史上单次拍卖中最大的频谱资源量;许可费超过100亿美元,也是美国国内一次性频谱投资最高的项目之一。
搭建5G网络
一旦获得频谱,被许可方须将该带宽的使用纳入其5G网络计划中。从FCC获得5G频谱许可的被许可方必须根据一套明确定义的建设要求来使用该频谱。每个许可都设有一个截止日期;如果被许可方未能在截止日期前完成基础设施建设、提供频率覆盖,或通知FCC已完成覆盖,则获拍频谱的许可将自动终止;并且该许可、地点和频率将进入为期30天的“待终止”状态。
与前几代蜂窝无线网络相比,多频段的使用使5G网络独具特色。较高的频率需要新的先进技术和不同的天线实现方式,例如能够将天线波束对准用户(而非所有方向)的有源相控阵天线,以及能够在毫米波频率下实现更高信号强度的多入多出(MIMO)天线技术。
过去,毫米波天线组件的市场应用场景极为有限,几乎完全用于军事和科学目的;但随着通信向更高频率的转变以及技术的进步,毫米波IC的产量将达到前所未有的水平。目前,多通道硅基波束形成器IC已被认为是降低有源天线成本、实现天线商业化应用的根本。

解决方案初现
幸运的是,通信电子技术的演进历程中,“摩尔定律”一直是半导体IC技术发展的推动力;它使得硅基IC更小、功耗更低且性能更强。5G NR系统也将得益于硅器件的进步和毫米波IC功能丰富的解决方案。随着5G毫米波有源天线实现产业化,且产量迅速增加,Anokiwave的硅基IC将为系统带来显著的成本与技术优势,同时也有助于改善网络运营成本(OPEX)。凭借低成本材料、嵌入式ZERO-CAL®和KINETIC-GREEN功能、用于远程监控的现场状态监测器,以及不断提高的能效,Anokiwave正引领着成本和技术的持续提升,确保5G的成功。
Anokiwave凭借业界最完整的硅基毫米波IC产品组合为5G链路提供支持。我们最新一代的毫米波IC带来了完整的RF信号链解决方案,具有可扩展架构,可支持从宏基站到小基站再到客户终端设备(CPE)的各种应用场景。由此,Anokiwave已成为一级和二级OEM值得信赖的选择。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。