2017 年 5 月 3 日
本篇博客文章最初由Anokiwave发布。作为一家智能有源阵列天线高性能硅基集成电路(IC)的领先供应商,面向国防、卫星通信(SATCOM)和5G应用,Anokiwave于2024年3月加入了 Qorvo 大家庭。
本月,美国电话电报公司(AT&T)宣布打算以16亿美元的价格收购Straight Path公司,从而占据28GHz和39GHz频谱的一席之地。这是AT&T今年第二次收购高频频谱资源,旨在追赶竞争对手Verizon、T-Mobile和Sprint。
随着电信巨头们继续抢占频谱资源,并加速推进2019年的网络部署计划,5G技术商业化的紧迫性日益加剧——我们在这里讨论的并非手机或物联网,而是固定无线技术;这些设备就安装在我们家门外,让我们获得Wi-Fi和有线网络接入,并率先体验到5G技术。
在城市和郊区发展中,从基站到我们家庭和公寓外终端设备的最后200米,将成为5G技术的首个关键消费类应用场景。这是因为我们无需“重起炉灶”,只需经历一个产业化过程就能实现这项技术。毫米波技术已被集成到硅基IC产品中超过十年,成为A&D以及SATCOM市场的既定工作频率。我们已经充分汲取了经验,并且大多数频段中的硬件开发技术均经过充分测试。
有源天线阵列是这些市场中最引人注目的创新。A&D领域RADAR系列产品的制造商在有源天线方面所享有的优势,对电信行业同样具有吸引力。事实上,A&D制造商多年来一直追求的技术方向——更高的集成度、低剖面和平面化外形的解决方案、以及采用低成本技术的成本缩减方式——正是我们进军5G市场所需的动力。
尽管这些优势已广为人知,但A&D领域RADAR和SATCOM市场的客户基础与面向消费者的无线行业截然不同。这就要求无线技术决策者采取不同的方法,重点在于证明有源天线不仅已准备就绪可以部署,而且比当前的替代方案更便宜。每隔几百米部署一个无线基站的成本必须显著低于当前的替代方案(即铺设光纤或铜缆);此外,这一成本还必须低到用户支付的服务费能够覆盖设备的推出、安装和高质量服务。当然,没有人愿意支付比现在更高的费用,特别是在互联网和有线电视账单已经飞涨的情况下。正如我们在其它市场所见,这可能需要对产品进行细分,即同时提供低成本、低性能的产品以及高端产品。
如果您相信目前对2019年部署的预测,那么整个行业实际上在硬件开发方面已经滞后。除了面向市郊的应用外,2018年初的韩国奥运会将成为推动有源天线技术的另一驱动力,更不用说在中国这样快速发展市场中对基础设施建设的迫切需求了。
在Anokiwave,我们一直在努力让5G成为现实。2017年,公司发布了全球首款面向28GHz频谱的商用5G相控阵有源天线。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。