2018 年 7 月 6 日

Qorvo 在 2018 年 IMS 展会上展示了最新 RF 创新。
国际微波研讨会 (IMS) 仍然是 RF、微波和毫米波 (mmWave) 行业内规模最大、最重要的活动之一,将所有关心 RF 的人与最新话题、技术、趋势和新产品联系起来。
Qorvo 的 Brent Dietz 已分享其对 2018 年 IMS 展会亮点的见解,该展会在宾夕法尼亚州费城召开。阅读 Qorvo 在 IMS 展会上宣布的最新产品进展。
关于 GaN 最令人激动的地方是它不再是新兴技术,它已经问世并且在国防和商业领域有了广泛应用。与会者有机会在 IMS 展会上看到它的运作,最值得注意的是 5G 和下一代基站部署,因为业界已开始推广 5G 基础设施,以在 2020 年支持首批 5G 手机。
Qorvo 已进入稳速位置并掌握数十个客户的现场测试,同时宣布 5G FEM (39 GHz) 且拥有最丰富的产品组合。
Qorvo 一直处于新型小基站、大规模 MIMO、5G 和毫米波基站技术的前沿。展会第一天,我们宣布了五个新型放大器和开关 LNA 模块,它们将为客户提供更多面向 5G 应用的 RF 产品组合选项:
了解更多:Qorvo 的 5G 无线基础设施解决方案
![]()
Qorvo 的 Scott Vasquez 推出我们的新型 5G 无线基础设施解决方案。观看视频 >
高功率国防解决方案始终是 IMS 展会的亮点,且我们的二次产品发布重点介绍了适合高级有源电子扫描阵列 (AESA) 雷达系统的新产品。
我们的两款新型超紧凑 GaN X 频段前端模块 (FEM) QPM2637 和 QPM1002 符合 EAR99 出口要求,在紧凑的单封装中集成了四种功能,包括 RF 开关、功率放大器、低噪声放大器和限幅器。典型的 GaAs LNA 在不到 100 mW 的输入功率条件下都会受损,与之相比,GaN FEM 有了很大改善,接收端可承受高达 4 W 的输入功率,且不会造成永久损坏。
了解更多:Qorvo 面向国防应用的 X 频段 FEM
![]()
Qorvo 的 Dean White 与《微波杂志》探讨面向国防应用的新 X 频段 FEM。观看视频 >

Qorvo 的 QPD1025L 输入匹配 GaN 晶体管出现在全球渠道合作伙伴 Mouser Electronics 的展位上。
2018 年 IMS 展会上备受关注的另一款 Qorvo 产品是 QPD1025L,1800 W、双通道、分立式 GaN-on-SiC HEMT。在《微波杂志》钻石周年纪念 (60) 版中采用的 QPD1025L 提供出色的信号完整度和更大的范围,这对 L 频段航空电子和敌我识别应用来说至关重要。
它还采用无耳式 NI-1230 封装,如同 QPD1025。
了解更多: QPD1025 / QPD1025L
由于设备制造商正在构建用于支持 5G 的无线基础设施,他们需要测试设备,以确保其设计能够满足商用部署要求。我们与两大测试/测量公司 Keysight Technologies 和 National Instruments 合作,演示使用 5G FEM 实现手机和基站的优势。
与 Keysight Technologies 合作演示使用 Qorvo QPF4006 的 5G 波束形成测试,业界首款适合 39 GHz 相控阵 5G 基站的 GaN FEM。

National Instruments 使用 Qorvo QM19000 - 适合移动设备的 5G RF FEM 演示移动 5G PA 测试。
阅读2018年之前的 National Instruments 联合新闻 >
经过多年针对 5G 的探讨和规划,看到产品和技术最终成为现实很令人兴奋。十二月发布了非独立 (NSA) 5G 规范,前几周又发布了独立 (SA) 5G 规范,虽然开发 5G 的工作还没有完成,但现在是基础设施制造商和运营商实现这一愿景的时候。我们已迫不及待为微波行业做准备。期待在波斯顿 2019 年 IMS 展会上与您会面!
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。