迈向 5G 之路的十大里程碑
构建在 4G LTE 基础之上的新一代 5G 移动网络将悄然而至,凭借无处不在的高速连接引领新一波颠覆性的技术创新浪潮。5G 将改变整个行业,并从几乎任何地方、在任何设备或传感器上实现灵活的高速大容量互联网连接。
在本博文中,我们确定了 5G 成为现实的过程中需要留意的几大里程碑。
#1: 利用当前的 4G 蜂窝基础设施
未来 5G 网络无需重新构建网络基础设施。事实上,凭借如今的许多 4G 创新,未来的 5G 网络将部署到各种应用中。基于全 IP 的网络核心是 5G 网络的重要要求,已成为移动运营商在 4G 蜂窝基础设施中努力实现的目标。
提示:如需进一步了解 4G 基础设施创新,请参阅《5G RF 傻瓜书》第 4 章。
#2: 大幅拓宽可用频谱范围
5G 接入网络中的一些使用案例将需要超宽的连续载波带宽。要支持此类超宽连续带宽,将需要 6 GHz 以下的新载波频率以及毫米波 (mmWave)。
#3:
载波聚合 (CA) 在可用频谱上合并多个 LTE 分量载波 (CC),以实现更高的数据速率和更低的延迟。载波聚合技术正迅速发展,其当前的载波聚合部署在下行链路方向支持 5 载波聚合,在上行链路方向支持 2 载波聚合。
#4: 提高密集化
凭借使用小基站技术的密集化,运营商能够为更多用户提供更低的延迟、更好的移动设备电池寿命和更大的蜂窝覆盖范围。
#5: 部署大规模多路输入/多路输出 (MIMO)
大规模 MIMO 由数百甚至数千个有源天线元件组成,它们共同配合,为未来的 5G 提供更大的移动容量、更宽的覆盖范围和更高的可靠性。
#6: 实现车辆对外界 (V2x) 通信
如今,无人驾驶(“无人驾驶”或“无头”)汽车在新闻中频繁出现,遗憾的是,新闻主题往往是耸人听闻的撞车或车祸事故。然而,随着 5G 技术的不断发展,无人驾驶汽车将与传统车辆一样变得司空见惯,而且司机可以高枕无忧!这类汽车将变得更便宜,更受欢迎,而且最重要的是更安全。
有人驾驶的智能汽车还将利用 5G 技术来提高车辆安全性和效率以及整体驾驶体验。
#7: 通过固定无线接入提供更多选项
固定无线接入 (FWA) 为用户提供了更多选择来使用无线宽带数据通信连接到云端,以连接两个或多个固定位置。
#8: 手机用作连接枢纽
如果您认为智能手机如今已成为您生活的中心,请静候第一部 5G 智能手机的到来!凭借高速移动宽带接入和真正无处不在的覆盖,5G 智能手机将实现设备间的直接通信,而无需通过网络基础设施指定通信的数据路径。
#9: 有源天线系统
有源天线系统 (AAS) 是先进的基站平台,可满足运营商扩展移动宽带服务和大规模全维度 MIMO 技术的要求。
#10:低延迟:增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR)、车辆对外界 (V2x) 以及任务关键型服务的关键
需要极高可靠性、全球覆盖和极低延迟的任务关键型服务将更适合支持 5G 基础设施。在某些应用中,延迟可能比吞吐量更重要。
W想要了解有关 5G 未来的更多信息?免费下载 Qorvo 的《5G RF 傻瓜书》电子书。
- 经 John Wiley & Sons, Inc. 许可,摘自《5G RF 傻瓜书》(5G RF For Dummies)。