Qorvo®扩展无线基础设施产品组合 覆盖所有 5G 频段
独特的产品系列支持新的 600 Mhz Band 71 频段
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 2017 年 10 月 17 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出小信号产品系列,可以支持美国近期拍卖的 600 MHz Band 71 频段。Qorvo 扩展基础设施产品组合之后,将成为目前唯一能够支持 6 Ghz 以下频段到 39 GHz 所有 5G 通道频段的供应商。
新产品系列包括 QPA9805、TQP7M9101、TQP7M9102、TQP7M9103 和 TQP7M9105 等线性驱动放大器,支持频段最低可达 600 MHz。Qorvo 无线基础设施解决方案涵盖的范围原本便已非常广泛,包括线性驱动放大器和可变增益放大器、低噪声放大器、增益模块、滤波器、衰减器、开关和集成前端模块等技术和产品,最近推出的这一产品系列则进一步扩大了 Qorvo 无线基础设施解决方案的产品范畴。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“只有 Qorvo 能够支持整个 5G 通信频段,包括近期在美国拍卖的 600 MHz 频段。我们的产品组合无需另行搭配其他产品或技术,直接可以提供完整的解决方案,缩短客户产品面市的时间,满足消费者对于带宽和数据传输速率不断增长的渴求。
5G 移动用户人数今后几年将会加速增长,至 2022 年预计将达到 8900 万。1
Qorvo 产品的工作频率范围很宽,也可以提供引脚兼容的产品系列,客户无需重新设计 PCB 或系统布局,从而能够节省成本。下表包含 Qorvo 部分面向无线基础设施的产品以及各个产品支持的频段。
| Frequency Band (GHz) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Type | Qorvo Part Number | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 28 | 39 | |
| LNA | TQL9063 | x | x | x | x | x | ||||
| LNA | TQL9092 | x | x | x | x | x | ||||
| LNA | TQP3M9036 | x | x | |||||||
| LNA | TQP3M9037 | x | x | x | x | x | x | |||
| LNA | QPL9503 | x | x | x | x | x | x | |||
| LNA | QPL9095 | x | x | |||||||
| LNA | QPL9096 | x | x | |||||||
| LNA | QPA2628 | x | ||||||||
| LNA / SW / PA FEM | QPF4005 | x | ||||||||
| Driver Amp | QPA9805 | x | x | |||||||
| Driver Amp | SZA3044Z | x | ||||||||
| Driver Amp | SZA5044Z | x | ||||||||
| Driver Amp | TQP7M9101 | x | x | x | x | x | x | |||
| Driver Amp | TQP7M9102 | x | x | x | x | x | ||||
| Driver Amp | TQP7M9103 | x | x | x | x | x | ||||
| Driver Amp | TQP7M9105 | x | x | |||||||
| Driver Amp | TGA4030-SM | x | ||||||||
| Driver Amp | TGA2594-HM | x | ||||||||
| DVGA | RFDA0026 | x | x | |||||||
| DVGA | RFDA3016 | x | ||||||||
| DVGA | TQM879026 | x | x | x | x | x | x | |||
| DVGA | TQM879028 | x | x | x | x | x | ||||
| DVGA | TQM879008 | x | x | |||||||
1 “5G Technology Market and Its Impact on Communication and IoT Market,” 2016年8月, MarketsandMarkets™
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。