2018 年 12 月 20 日

    Top Qorvo Blogs of 2018知识问答!汽车质量标准、GaN 功率放大器、Wi-Fi 抗干扰和有线电视网络有什么共同点?答案?毫无共同点 不过它们是 Qorvo 2018 年度 10 大博客文章的主题!Qorvo 才华横溢的博客作者和技术专家再次让忠实的读者惊奇和赞叹,他们以生动活泼的笔调阐述 BAWGaNFWAESD DOCSIS 3.1 等技术主题。

    Qorvo 博客确实集结了整个射频行业都感兴趣的科技话题。我们希望您能花点时间研读一下 2018 年最受欢迎的 10 篇博文....

     

    Automotive Quality Standards 101: What Qualification Really Gets You

    #1 –汽车质量标准初阶入门:哪些认证标准与我们息息相关

    单从规格上看,合格的车用组件或许与同类商用产品没有太大差别,但事实并没有这么简单。了解为什么需要通过这些严格的标准(如 IATF 16949、AEC-Q100 和 AEC-Q200)和额外的测试。了解更多信息 >


     

    Fixed Wireless Access Systems: 5 Things to Consider When Designing FWA Systems

    #2  设计固定无线接入 (FWA) 系统时需要考虑的 5 个因素

    5G 最早的用途之一会是 FWA,后者能够提供千兆级网速。但每一项新技术都会带来新的设计挑战,FWA 也是如此。从技术角度深入分析您应该评估的五个决策,最大限度地降低 FWA 系统的成本、复杂性、缩减尺寸和功耗。了解更多信息 >


     

    Managing Interference Issues in a Wi-Fi Connected World

    #3  BAW 滤波器解决拥挤 Wi-Fi 环境中的干扰问题

    设计 Wi-Fi 接入点时,很多方法均可解决干扰问题,但是高品质带缘滤波器这种方法可以从源头解决最严重的共存问题,并充分利用现有的每一段频谱。了解更多信息 >
     

    Modelithics MVP Vendor Partner – Modelithics Qorvo GaN Library

    #4  GaN HEMT 模型初阶入门:非线性模型如何帮助进行 GaN PA 设计?

    GaN 功率放大器 (PA) 的设计方法和思路与 LDMOS GaAs 有所不同。阅读入门系列(两部分)的第一部分,了解 Modelithics 公司的这种非线性仿真模型如何帮助您加快设计流程。了解更多信息 >

    The “Soccer Pitch” Playing Field of an I-V Curve

    #5  基于模型的 GaN PA 设计基础知识:I-V 曲线中有什么?

    了解电流-电压 (I‑V) 曲线的影响和细微差别是学习如何设计 GaN PA 的基础。阅读入门系列的第二部分有关使用非线性模型的基础知识,让您的设计流程更精确、更高效。了解更多信息 >
     

    Enabling 10 Gbps Cable Networks with Full Duplex DOCSIS 3.1

    #6  全双工 DOCSIS 3.1 助力实现 10 Gbps 有线电视网络

    全双工 DOCSIS 3.1(简称 FDX)是 CATV 运营商力图增加其 HFC 网络容量,以支持下一代数据需求的一种方法。深入了解这项新技术、其最大的挑战以及 MSO RF 供应商如何将其付诸实践。了解更多信息 >

     

    Energy Efficiency

    #7  物联网对能效的影响

    从大型商务办公楼到您自己家,物联网 (IoT) 可实现一系列能效优势。Qorvo 公司的 Cees Links 将在物联网系列(五部分)的第三部分介绍物联网如何实现能效优势。了解更多信息 >
     

    The Next Generation of Wi-Fi

    #8  哪种技术最好?Wi-Fi 6 (802.11ax) 还是 5G

    Cees Links 试图权衡哪种技术可能会在无线连接之争中胜出 最新一代 Wi-Fi 还是“5G”。(想要提示?结果会出乎您的意料。)了解更多信息 >
     

    Model-Based GaN PA Design Basics: The What and Why of Intrinsic I-V Waveforms

    #9  基于模型的 GaN PA 设计基础知识:内部电流-电压 (I-V) 波形的定义及其必要性

    仿真内部端口的电流-电压波形有助于改进您的 GaN 功率放大器设计,并针对特定模式或工作类型进行优化。Modelithics 的客座博主 Larry Dunleavy 博士通过这个系列博文解读 GaN HEMT 非线性模型的重要价值。了解更多信息 >

     

    #10 – NB-IoT 和 LTE-M 如何适用于物联网生态系统:蜂窝物联网的特性

    LTE‑M、NB‑IoT、eMTC、LTE Cat‑M1、LTE Cat‑NB。这些首字母缩略词都用于描述蜂窝物联网(或移动物联网)的两种类型。查看我们的博客文章,了解关于两个最大标准、其潜在用途以及设备制造商希望增加蜂窝连接功能的一些实施选项。 了解更多信息 >