2018 年 5 月 31 日
这是入门系列(两部分)博客的第一部分,介绍基于模型的 PA 设计基础知识。
氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA) 设计是当前的热门话题。出于多种原因,GaN HEMT 器件已成为满足大多数新型微波功率放大器需求的领先解决方案。
过去,PA 设计以大致的起点开始并运用大量的“大师”知识来完成。使用测得的负载牵引数据可以提高 PA 设计的成功率,但不一定能够获得所需应用频率下的负载牵引数据。而使用精确的非线性模型可以更快地生成设计数据,关注更精确的 PA 行为,并获得更好的结果。
在本篇博客文章中,我们将为您介绍需要了解的非线性 GaN 模型的基础知识。如果您已了解这部分知识,请直接跳至第二部分,第二部分介绍 I-V 曲线的基本原理。
然而,设计人员通过仿真模型使用负载牵引数据还可以做得更多。具体来说,通过正确选取的非线性模型,设计人员可以:However, using load-pull data with a simulation model allows a designer to do much more. Specifically, with a properly extracted nonlinear model, designers can:
过去几年来,Modelithics 与 Qorvo 密切合作,开发出广泛的非线性模型库,现涵盖 70 多款裸片和封装形式的 Qorvo GaN 晶体管。这些模型有助于 PA 设计人员准确预测设计中集成的晶体管性能。Modelithics 的仿真模型与最新的电子设计自动化 (EDA) 仿真工具无缝集成,包括 National Instruments 的 NI AWR 设计环境 和 Keysight Technologies 的高级设计系统 (ADS)。如需了解更多信息并申请免费获取 Modelithics Qorvo GaN 库,请访问 https://www.modelithics.com/mvp/qorvo。
下图显示如何使用仿真模型创建 PA 设计。Qorvo 和 Modelithics 使用精选模型来生成 PA 参考设计。然后,我们制造、测试和记录这些设计,以说明模型准确性和对设计应用的实用性,以及 PA 电路级的各个 GaN 器件功能。

Modelithics 的非线性 GaN 模型都具有设计功能,包括可变偏置、温标、自热效应、固有电流-电压 (I-V) 感应和焊线设置(若适用)。
在最基本的层面上,非线性 GaN 模型必须捕获晶体管在不同工作电平下的电流-电压特性曲线,即 I-V 曲线。晶体管的 I-V 特性决定了器件的基本功耗、效率和其他主要性能驱动因素。
我们将在本博客系列第二部分中详述 I-V 曲线,但从本质上来说,I-V 曲线是漏极-源极电流 (I) 与漏极-源极电压 (V) 之间的关系图,用不同的栅极-源极电压参数来表示。高端电压限值由击穿电压设定,电流限值由最大电流设定。通用 I-V 曲线参见下图。
进行 PA 设计时,正确选取的模型必须要捕获这些 I-V 曲线的边界,以及在小信号和大信号运行条件下正确表示直流和动态射频行为所需的许多其他特性。

一个模型预测 PA 晶体管非线性行为的能力主要基于几个方面:
Modelithics Qorvo GaN 库中均为基于 Chalmers-Angelov 模型的定制模型。下图显示了基本模型的拓扑,它与小信号模型一样,包含在频率范围内拟合 S 参数数据所需的所有元件。该建模框架也可用来拟合低噪声、高功率应用的噪声参数。
了解更多:高频 GaN 器件的高级非线性和噪声建模
上图还显示了 Modelithics Qorvo GaN 模型中常见的几个典型符号:
您还可以在模型的信息数据手册中查看各个 Modelithics 模型的功能,可双击仿真器中的模型,然后单击帮助 (ADS) 或供应商帮助 (AWR) 按钮获得。
GaN 成为最热门的 PA 晶体管技术之一源于三个主要属性:
下载 GaN For Dummies®
了解 GaN 的基本技术及其在射频设计中的应用。
但是,实现更高功率也带来一个后果:
因此,GaN 晶体管变得非常热,热管理成为重要的设计考虑因素。幸运的是,碳化硅基氮化镓 (GaN on SiC) 能够更好地处理热量,其热导率高达 5 W-cm-1K-1(与硅的 1 W-cm-1K-1相比)。
但对于 PA 电路级,这意味着设计人员必须在考虑所有其他设计挑战的同时考虑散热问题,而 GaN 模型可以提供帮助。从建模角度来看,所有 Modelithics Qorvo GaN 模型都内置环境温度和自热效应。某些模型还具有通道温度感应节点,允许设计人员在射频设计阶段监测预估的通道温度。
现在您已经了解了 Modelithics 非线性 GaN 模型的一些基本知识,请阅读第二部分,深入了解如何解读 I‑V 曲线以及它们如何帮助您完成 GaN PA 设计流程。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。