2018 年 4 月 8 日
世界移动通信大会,世界上规模最大的移动行业会展已经结束。
2 月底,十万多人聚集在巴塞罗那,包括移动设备制造商、网络提供商和 RF 行业相关人士。世界各地的移动技术宅聚在一起了解最新技术,并分辨事实与炒作信息。.
时差反应逐渐消失后,人们发现展会很少让人失望,而今年的展会也不例外。三星宣布推出 Galaxy S9 和 S9 Plus 旗舰组合产品。该旗舰组合产品采用无边框设计,即手机屏幕与框架之间的边界区域消失了。在会展上,我们听到的更多是关于 5G、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 的消息。
…而且,我们还吃了许多餐前小吃和什锦饭。
现在我们花些时间来进行消化和思考,以下就是今年展会的三大关键要点:
多年来一直都有关于 5G 的报道,以及海量的炒作宣传。MWC 2018 使我们离实际部署又近一步。
我们看到的最大进步是在基础设施方面。去年,我曾在博客中写道 2018 年我们将迎来第一批 5G 服务。MWC 结束后,《微波杂志》报道称,“在美国,Verizon 将在许多城市推出 5G 毫米波固定无线接入服务,而 AT&T 也将推出 5G 移动服务。T-Mobile 也紧随其后,其 600 MHz 和 28 GHz 双频 5G 产品于明年第 2 季度上市。”
我早说过了。
我们在 MWC 上听到了许多有关窄带物联网 (NB-IoT) 的信息,即一种使网络提供商能够使用现有移动网络(如 LTE)连接各种新型物联网设备的无线标准。NB-IoT 对工业物联网 (IIoT) 应用尤其有用,如工厂车间里的机器、智能照明和智能停车应用。
我认识的许多人都会用到最后一种应用。
尽管如此,Qorvo 发现去年低频段基础设施市场增长只有 20% 左右,也就是说才刚刚开始。我们早就听说过许多有关物联网的消息,而现在正是工业物联网走向鼎盛之时。
除了新网络和设备,多样性和包容性成为 MWC 2018 的特别关注点。MWC Women4Tech 项目包含一些特定的战略性会议,以便为移动和技术产业的多样性提供支持,包括“作为女性如何在技术领域发展成长”以及“多样性是创新的驱动力”等会议。
技术领域明显需要各种各样的多样性。如果我们试图实现全世界都能够使用的技术,那么我们就需要各种各样的人来帮助开发这些技术。
##
如果您像我一样,那么到周末,您将感谢飞行模式,让您能够在家享受长时间的午睡。MWC 再次让我们感到欣喜。下面就该回去继续工作,帮助行业构建移动未来。
明年再见!