2017 年 6 月 1 日

    奔赴夏威夷追随 5G 潮流

    尽管 5G 网络尚未面世,但是关于 5G 的文章已经铺天盖地。在夏威夷即将举办的 2017 年 IEEE 国际微波研讨会 (IMS) 上,Qorvo 和其他企业将为我们带来更多期待与惊喜。

    5G 无疑将成为 RF 未来的发展方向,有望带来无与伦比的速度和带宽。5G 网络将达到更高的频率,是蜂窝无线网络所无法望其项背的。受益颇丰的当属手机用户,他们将享受到数十倍于 4G 网络的数据速度,上传和下载更加快速。

    5G 应用势必将超越智能手机成为热门话题。5G 有望降低连接延迟,实现近乎实时的连接,从而促进无人驾驶汽车、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)、远程医疗程序以及无人机物流的发展,当然还包括物联网 (IoT)

    在未来 10 年内,5G 有望将 1 万亿台以上的设备连接到 IoT。没错,我说的是 1 万亿台。虽然我不是一个预言爱好者——但就智能鸡蛋托架而言数量确实很惊人

    Catch the 5G Wave at IMS 2017所以,若想追随 5G 潮流,下周的 IMS 2017 您不容错过。不过,您有必要先了解一下 5G 的现状,以免迷失在 5G 炒作的滔天巨浪之中。

    关于 5G 的 5 个问题

    1.5G 会替代 4G 吗?

    简单来说,不会。具体来讲(面向已经揭穿这一炒作的人群),迈向 5G 之路需要依靠 4G 基础设施。5G 基于 4G LTE 构建并覆盖 4G LTE,其采用固定无线接入、增强型移动宽带以及低延迟的自动数据通信,从而支持 4G 无法适应的更加多样化的应用。

    2.运营商是否需要部署新的基础设施迎接 5G 的到来?

    尽管 5G 是基于 4G 构建的,但新一代网络确实有必要进行一些基础设施升级。这其中就包括部署 5G 小基站。小基站对于微型基站而言至关重要,它有助于提升网络边缘或高流量区域(例如,市中心、机场和体育场馆)的容量和速度。

    幸运的是,我们可以借助移动和国防领域的大量 5G 基础设施相关技术。Qorvo 利用 BAW 技术和 Wi-Fi 来部署大规模 MIMO,并凭借 GaN 技术和集成专业知识来部署 5G 基站。

    3.5G 标准是什么?

    Qorvo 等企业正携手 3GPP 等标准机构一起定义 5G 标准。目前尚未确定和批准任何 5G 标准。

    但令人欣慰的是,除了特定运营商的标准之外,第一个经过 3GPP 批准的标准将于 2017 年(今年)年底敲定!届时,各大运营商才能开始搭建 5G 基础设施,并最终为手机提供 5G 服务。

    4.5G 何时成为现实?

    根据即将出台的定义标准,首批 5G 服务有望在 2018 年面世。

    但对于智能手机用户而言,现在高兴还为时过早。

    首批服务将主要是固定无线接入 (FWA),通过无线网络为家庭提供互联网。3.5 GHz 移动应用将在 2019 到 2020 年左右稍后实施,5G 将于 21 世纪 20 年代的早期到中期服务于手机应用。

    总之,目前来讲 5G 手机还只是一个概念而已。

    5.所有设备都需要 5G 吗?

    5G 将有助于实现低延迟的实时应用,但对于智能恒温器或活动跟踪器(例如,智能鸡蛋托架)而言则不需要这样的速度。5G 速度对于要求低延迟、甚至是零延迟的应用来说至关重要,例如车辆间通信和车辆与基础设施间通信。一般来说,如果您不需要同时处理三个视频流,或者允许信号存在几毫秒以上的延迟,那么就不需要 5G。

    Brent Dietz

    关于作者

    Brent Dietz
    公关总监

    BBrent 从事科技产业 30 余年,亲眼见证了众多工程和技术。他的主要角色是通俗易懂地讲述高深专业内容,让非专业人士的公众、记者和非技术类分析师能够理解。这项工作具有很大挑战性,务必做到简化而不曲解,当然幽默感也非常有帮助。Brent 做到了这一点,他时不时与读者分享他的幽默感。