西班牙巴塞罗那 – 2018 年 2 月 26 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出新一代 RF Fusion™ RF 前端 (RFFE) 模块,实现了功能集成上的突破,将中频/高频模块合到一起。新的 RF Fusion 模块采用了 Qorvo 独有的内核功能组合,可提升性能,降低功耗和解决方案整体的尺寸大小,同时提供更高的载波聚合容量,满足智能手机制造商日益增长的全球覆盖需求。
“移动设备现在使用的频段和常用载波聚合频段组合多达 40 多种,导致 RF 前端的复杂性呈指数增长。因此,一些厂商开始转而使用集成式 RF 前端。”Strategy Analytics 的 RF 组件战略总监 Chris Taylor 谈到,“OEM 厂商希望集成式前端解决方案既能够满足运营商日益严苛的 RF 要求,同时又能适应狭窄的空间限制。”
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“Qorvo 集成度最高的 FR Fusion™ 模块受到了市场欢迎,需求不断增加,我们为此感到十分高兴。对于数量不断增多的设备制造商而言,这个模块的性能优势是显而易见的。RF Fusion 能够帮助提升性能,延长电池续航时间,降低手机电路板布局要求,加快产品上市速度。这个完全集成的模块是一个更加高效的解决方案,支持更多功能,包括完全支持常用的载波聚合频段组合。”
与当前采用的集成式前端模块相比,Qorvo 最新的 RF Fusion 解决方案将 RFFE 配置的总数量从 4 个减少到了 2 个,其中包括组合式中频/高频模块。若是使用分立式元件实施,那么达到相同的功能可能需要多达 80 种配置。这种数量上的缩减非常重要。随着手机天线的数量从 1 个增加至 6 个或更多,外加“全屏用户体验”开始占据主导,RF 内核的布局变得更加紧凑。
这两种全新的 Qorvo 模块支持广泛的使用案例,在预先验证的 RF 子系统中包含了全面的区域性载波聚合组合列表,有助智能手机制造商缩短产品上市时间,优化手机的 SKU 产品组合,提高制造产量。
| Qorvo 产品型号 | 功能 | LTE 频段 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|
| QM77031 中频/高频模块 |
T3 个 PA、发射/接收和天线开关、BAW 滤波器、双工器和 1 个多路复用器 | 1、2(25)、3、4、7、34、39、40 和 41 power class 2 (HPUE) 规格 用于在 41 频段上获得更高输出功率 |
6.5 x 8.6 |
| QM77033 低频/超低频模块 |
LTE 和 2G PA、发射/接收和天线开关、双工器 | 8, 12, 20 和 26 | 6.0 x 7.6 |
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,在 2 月 26 日至 3 月 1 日举行的世界移动通信大会 (MWC 2018) 上,Qorvo 将演示业界领先的高级 RF 前端解决方案以及准 5G 和 5G 无线基础设施。浏览我们的展会新闻。观看视频,了解 RF Fusion 如何帮助缩小产品尺寸。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。