2018 年 12 月 19 日

    It’s a Wonderful Wi-Fi这是一年中令人迷醉的时光,亲朋好友聚在“劈啪作响的壁炉旁,空气中弥漫着自制曲奇的浓香,屏幕上播放着假日电影播放列表榜首的 Frank Capra 的经典电影《生活多美好》,这一迎新传统年复一年,再次延续下去。影片的主角 George Bailey 让我们想起了单纯的岁月,以及我们每一个人经历的里程碑和意外事件是如何造就了现在的自己。

    我们甚至会思考,就像 George 一样,如果我们从未出生的话,生活会是怎样的。随着剧情在 Bedford Falls 小镇展开,有多少家庭成员在看他们的智能手机,我想知道没有 Wi-Fi 的生活会是什么样子。如果从未有过 Wi-Fi 会怎样?

    扫视一下具有竞争力的技术,可谓前景暗淡!
     

    蓝牙无处不在

    到处都是蓝牙热点,而不是 Wi-Fi 热点。由于蓝牙距离短,因此热点很多!在家里,蓝牙热点比购买汉密尔顿彩票的队伍还拥挤。四人共用一个 1MB 管道,就别指望很快能在 Fortnite 赢一轮比赛。

    《美好生活》一开始就缓冲。
     

    错综复杂的网络

    蓝牙集线器周围连接了很多家庭纽带终端?也许该使用可靠的 5 类网线来玩 old school 游戏。不像 Wi-Fi,每个人都共享无线电波,5 类家用网线混乱无序。每个家庭成员都需要一根专用电缆,因此屋子里的每一个房间都有跳闸危险,乱成一团。需要高数据速率时很快就会出现“祝您旅途愉快;明年秋天见。”
     

    HomePlug 速来救驾!

    是的,HomePlug。这种新兴技术将不需要 Wi-Fi,因为每个家庭和企业中都接有电线。HomePlug 允许设备通过现有电线相互通信,通过互联网进行通信。现在不会再被 5 类网线绊倒,每个人都去抢离电视最近的电源插座。从未听说过 HomePlug 或“电力线通信?”不必担心,很多人都没有听说过。您在 Amazon 上还可以找到几个 HomePlug 设备。
     

    4G 需要 4000 美元?

    如果您想不插电而与智能手机连接,那么就继续用 4G。迷路了?搞不清方向?问 Siri 即可。想知道 Yelp 给您刚找的餐馆点评是几星吗?很简单。需要在 Facebook 上发布更新和自拍?大功告成。在大多数情况下,4G 运行良好,至少屏幕上出现讨厌的“您数据流量已用完”之前是这样。在没有 Wi-Fi 的世界里,LTE 订阅激增 因此产生数据超限和漫游费用。最后收到每月 4000 美元的 4G 帐单时,“家庭计划”似乎并不是一个好主意。
     

    美妙的 Wi-Fi

    正如 George Bailey 意识到他感动了多少生命一样,我们很容易看到 Wi-Fi 如何帮助重塑世界,让我们漫游到任何地方都能保持高速连接。Wi-Fi 继续与 LTE 同步发展,即便 5G 成为现实,二者也继续相辅相成。自从 20 世纪 90 年代第一批 802.11 PCMCIA 卡插入我们的笔记本电脑以来,我们已经取得了长足的进步。我们看到覆盖范围和数据速率不断增长,802.11 标准先后推出 abgnacadaf 等字母后缀版本,一路向前稳步发展。

    Wi-Fi 的最新迭代 Wi-Fi 6(也称为 802.11ax)正在帮助改善智能家居和物联网的无线连接。Wi-Fi 6 有望提供更大的家庭网络覆盖范围,以及在每个房间提供无缝连接的分布式 Wi-Fi。在地下室或车库前 (FROG) 也不会丢失服务信号!

    Distributed Wi-Fi(或 Wi-Fi 网格)将使用小型卫星路由器,使全家共享稳定可靠的连接,进一步增强物联网连接。现在,您在车库修车时,就可以通过语音助手预热烤箱和录制喜爱的节目。

    谈到汽车,Wi-Fi 技术的发展很快将迎来互连汽车时代。借助专为车辆开发的 Wi-Fi 标准 802.11p,坐在车里就可以实时获取最新交通状况,支付停车费,甚至自动驾驶前往 Bedford Falls 小镇中心的 Gower 药店。

    Wi-Fi 是自由移动而能保持连接的天赐之礼。请记住,“每次 Wi-Fi 接入点进行 ping 操作时,笔记本电脑就将‘展翅翱翔’。”

     

    Brent Dietz

    关于作者

    Brent Dietz
    公关总监

    BBrent 从事科技产业 30 余年,亲眼见证了众多工程和技术。他的主要角色是通俗易懂地讲述高深专业内容,让非专业人士的公众、记者和非技术类分析师能够理解。这项工作具有很大挑战性,务必做到简化而不曲解,当然幽默感也非常有帮助。Brent 做到了这一点,他时不时与读者分享他的幽默感。