感恩“物联网”
叶化金蝶寒意浓,足球赛事烽火燃。这是一个感恩的季节。再过几天,我们将迎来感恩节,我想借此机会,感恩所有亲朋好友以及将我们紧密连接在一起的物联网 (aka IoT)。事实上,我更想将我喜欢的这个节日称为“感物节”。
随着物联网和智能产品的迅速普及,各行各业的公司开始涉足这一领域,意图分一杯羹。这一趋势仍将持续,据Bain预测预测,到 2021 年,物联网联合市场的市值将会增长至约 5200 亿美元,几乎是 2017 年 2350 亿支出的两倍。对于我们这些 RF 行业人士而言,这是一个激动人心的时代。物联网将更多的人、地方和事物联系在一起——在这个“感物节”例子中,还有我们的美食。
I与物联网连接的厨具大大丰富了智能家居产品,可以让您的感恩节晚餐变成一次美食体验,恐怕连 Gordon Ramsay 也会非常喜欢的。例如,MEATER — 首款无线智能肉类温度计。您不再需要进行复杂的计算,就知道您的火鸡何时可以上桌了。现在,您可以随时在智能手机上查看火鸡烘烤状况。.
或者,试一试 Amazon 售卖的支持 Alexa 的新微波炉?嗨,Alexa......请做出焗烤四季豆这道菜,三个小时之后,我们会吃到我们想要的那种味道。
“感物节”的真正含义
与所有节日一样,“感物节”的真正含义往往被人忽略,因为很多人只关注物联网的商业层面。感物节并不是关于“物”——而是保持互连,通过帮助我们更快更好地制定决策让我们的生活更轻松美好。我们这些 RF 行业人士希望向辛勤工作的隐形朋友——无线协议和支持实现物联网的标准表达我们的谢意。
没有这些协议及其和平共处的环境,就不会有物联网。不妨看一看物联网的三大基石,您就会明白我的意思!
要连接所有这些设备并不容易,尤其是在所有这些协议目前都在使用的情况下。蓝牙、ZigBee、Thread、Wi-Fi、NB-IoT、LTE、蓝牙低功耗......不胜枚举。您的火鸡有多少种配菜,就有多少种对应的标准。
可以将这些协议看作不同的语言,彼此可以独立工作。每一项协议单独工作时一切正常,但是将所有协议聚合到一起,便会发生混乱。这就像在感恩节的餐桌上,Edgar 叔叔决定让大家就中期选举发表意见时一样。
物联网的三大基石–观看我们的视频>
标准帮助解决了这一问题!
幸运的是,有很多 RF 产品和计划可以帮助确保物联网产品和谐运行。我要感谢 IEEE 制定了这些标准,帮助我们厘清了纷繁复杂的无线协议。这些协议包括:将 Fitbit 连接至智能手机的 802.15.1(蓝牙);将智能恒温器连接至家庭网络的 802.15.4 (Zigbee);以及让我们在感恩节家庭聚会等密集的城市环境中保持互联的 802.11ax (Wi-Fi 6)。
在“感物节”这个示例中,MEATER 利用蓝牙将温度计与 33 英尺外的智能手机连接起来。这个距离还不够远?不足以密切关注底特律狮队对芝加哥熊队的比赛?只需添加 MEATER 信号中继器,将连接距离扩展到 165 英尺,就能保证让您不错失任何精彩瞬间。您还可以利用家庭 Wi-Fi 进一步扩大这个距离范围!
同样,我们还要感谢网关,它们是默默守护智能家居的英雄。网关是智能家居系统的控制中心,它借助通信控制器芯片,还可以处理各种不同的协议,支持各种应用。
剩饭剩菜
过了周四,感物节仍可继续,并不会因为剩饭剩菜而停止。“黑色星期五”和“网购星期一”给我们提供了另外两个推进物联网发展的契机——利用网购礼品来增进与亲友之间的关系。祝您感物节快乐!