2018 年 10 月 31 日
数字汽车不再只是未来的概念。汽车连接,即“车联网”应用,现在已呈现迫切的需求。让我们来看看连接汽车与环境 (V2X)、云(远程通信),以及驾驶员和乘客使用的信息娱乐系统的系统和网络。
本博文节选自电子书 Connected Car For Dummies® 第 2 章。
如下图所示,车联网可以出色地融入围绕物联网开发的生态系统中。虽然我们通常首先会想到车对车 (V2V) 连接——它提供车道堵塞或自动刹车警报,但在多方面互连基础设施和移动设备的驱动下,车联网将很快成为智能城市的一部分。

设想一下,交通灯根据流量模式自动变化,或者对通勤需求做出响应,您能够搜索多个街区寻找停车点——这些均可通过物联网实现。
V2X 能够感知外部环境,在车联网中实现下一代驾驶自动化和实时监控。V2X 当前有两种主要标准:
目前,基于 IEEE 802.11p 的产品已经上市。现在很多汽车已经采用了 IEEE 802.11p 技术。相反,C‑V2X 刚开始进入汽车领域。在当今的蜂窝网络生态系统的强大支持下,C‑V2X (请参见下图)很可能快速成熟。两种标准各有优劣,但最终决定它们能否在 5G 舞台上取得成功的是消费偏好和技术。
术语表
查看 Connected Car For Dummies 电子书的结尾部分,了解本博文中使用的关键词和缩略词的定义。

下表对比了 DSRC 和 C‑V2X。

汽车安全是 V2X 的常见应用,包括:
V2X 还将利用 V2V 通信,实现更高效的车队管理和队列行驶。
最后,V2X 被用于增强高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的功能。ADAS 通常采用摄像头和雷达传感器,让驾驶员能够看到汽车周边大约 200 米范围的情况。V2X 应用可以共享和协调信息,将 ADAS 的有效范围扩展至数千公里。
提示:车载安全系统和传感器等 LiDAR 技术(包括激光、扫描仪、光检测器接收器、GPS),也与 V2X 配合使用,成为实现自动驾驶汽车的关键推动因素。
T远程通信提供高带宽连接,用于物联网集成和云服务。远程通信早已在商用汽车中使用,帮助企业监控和优化各个运营要素,例如:
T未来车联网中的远程通信将涵盖所有蜂窝网络标准,以提供 1 GB/秒 (Gbps) 的处理能力,快速赶上领先智能手机功能。
技术内容: Gigabit LTE 将会用于众多应用中,从智能手机和笔记本电脑到便携式热点和汽车。Gigabit LTE 指的是 LTE 等级 16 (CAT16 LTE) 下游,在 3GPP 版本 12 中推出。当今的系统将 Gigabit LTE 与 LTE 等级 13 上行链路配对,以实现高达 150 Mbps 的上传速度。CAT16 LTE 实现了 5G 低延迟和更高可靠性,采用 256 正交幅度调制 (QAM)、3x20 兆赫兹 (MHz) 载波聚合 (CA) 和 4x4 多路输入/多路输出 (MIMO) 技术。对于每个 LTE 等级,QAM、CA 和 MIMO 技术以不同配置结合使用,从而达到额定最大速度。通过这种技术组合达到的实际额定下行链路速度不足 1 Gbps,但也非常接近这个值 — 979 MB/秒 (Mbps)。
汽车中的远程通信单元是汽车的主要数据连接,随着汽车制造商试图配合使用智能手机服务,需要的数据量也将快速增长。移动电信运营商和汽车 OEM 将会寻求从传输到汽车的远程通信数据中盈利,这将提高远程通信系统的复杂性。下一张图显示远程通信蜂窝前端模块 (FEM)。

与智能手机相比,远程通信的关键优势是天线性能。在汽车远程通信中,天线通常位于鲨鱼鳍中,在金属车身外部。而智能手机位于汽车内部,这意味着手机天线在金属车身内部。这样会降低天线性能,除非是您的狗在使用手机,这样他可以将头探出车窗外!这是什么原因?因为汽车的作用相当于一个法拉第笼 — 接地金属屏蔽层包围了设备,从而排除静电和电磁影响。为了减少这种法拉第笼效应,汽车制造商将所有远程通信天线(包括蜂窝天线)都安装在鲨鱼鳍中。这使用户能够将智能手机连接到汽车,从而消除法拉第笼效应。
提示:汽车制造商可能必须使用双用户识别模块 (SIM) 双通 (DSDA) 技术,以支持多家运营商。您可以查看 Connected Car For Dummies 的第 4 章,了解更多关于 DSDA 的信息。
使用当今的信息娱乐系统,乘客在汽车外部和内部都能进行连接。信息娱乐应用包括娱乐(包括高清和卫星无线电)、导航和搜索等。实现这些应用的关键协议包括 Wi‑Fi 和蓝牙(请参见下图)。

汽车中的 Wi‑Fi 热点将是主要连接,实现类似于当前家庭 Wi‑Fi 网络的多用户接口。Wi‑Fi 将通过车联网中的远程通信单元来传输 1 Gbps 数据,以供所有乘车者使用。Wi‑Fi 热点的大量使用和 V2X 的实现也将在车联网领域带来新的安全挑战。例如,V2X 和 5 GHz Wi‑Fi 将面临严重的频谱共存挑战,需要使用创新的滤波器产品加以解决。
滤波器产品 r滤波器产品可减少射频 (RF) 频段之间的带外干扰,例如在蜂窝、Wi‑Fi、蓝牙等频段之间。其中很多频段相互之间非常接近,必须进行滤波来管理各个系统之间的干扰。例如,在 2.4 GHz Wi‑Fi 频段内,与蜂窝通信发生干扰的可能性更高,例如 4G LTE 频段中的频段 41。RF 设计人员使用共存滤波器来解决传输的 Wi‑Fi 信号可能导致 LTE 接收器灵敏度下降、LTE 信号可能与 Wi‑Fi 通信相互干扰的问题。体声波 (BAW) 滤波器可以非常有效地满足这些需求。
提示:如需了解有关 RF 滤波器的更多知识,请访问 cn.qorvo.com/design-hub/ebooks/filters-for-dummies,免费下载 RF Filter Technologies For Dummies 和 RF Filter Applications For Dummies。
滤波器还有助于确保安全。合适的带通滤波器可消除各个频段之间的干扰,例如蜂窝 LTE 频段 13 与美国公共安全服务使用的公共安全频段之间的干扰。没有这些滤波器,安全服务可能会中断。
随着汽车和网络服务增多,还会带来设计挑战。汽车中有很多 RF 信号,提高了数据处理能力,同时增加了更多功能。关于如何在汽车内的所有这些信号之间达到微妙平衡,我们将在 Connected Car For Dummies 的第 4 章中进一步讨论。
想了解更多与未来的车联网有关的信息?免费下载 Qorvo 的 Connected Car For Dummies 电子书。
- 经 John Wiley & Sons, Inc. 许可,摘自 Connected Car For Dummies。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。