2025 年 6 月 2 日
想象这样一个世界:您的汽车能在您看到交通拥堵之前就发出预警,实时为您推荐最快路线,甚至在紧急情况下自动呼救——而这一切您无需动一根手指。这并非科幻小说情节,而是车联网所带来的现实。这些配备互联网连接和先进传感器的智能汽车,能够与其它车辆、基础设施以及外部系统无缝通信,从而提升安全性、效率和便利性。从导航辅助到安全警报,再到无线软件更新,互联技术正在彻底改变驾驶体验。事实上,2023年麦肯锡的一项调查发现,50%的车主渴望拓展车内连接功能的使用,而电动汽车(EV)购买者的兴趣更为浓厚,占比高达69%。随着这项技术的不断发展,联网汽车有望重新定义我们所熟知的出行方式。
正如任何新技术的发展历程一样,通往更安全互联车辆的道路也并非一帆风顺。本文将带您了解车联网技术的现状,剖析工程师们所面临的障碍,并重点介绍推动该行业迈向更安全未来的创新解决方案。

5.9GHz频段在汽车安全和智能交通系统中发挥着至关重要的作用;其适用于短距离通信,专为高速移动场景设计。5.9GHz频段专门分配给“车对万物(V2X)”通信;该通信技术能够增强道路安全、缓解交通拥堵并提升整体交通效率。V2X通信作为一项前沿技术,让车辆能与周围环境进行交互,包括车对车(V2V)、车对基础设施(V2I)、车对行人(V2P),以及更广泛的车对网络(V2N)等场景。这种通信系统通过实时共享交通状况、潜在危险和信号灯时间等信息,显著增强了道路安全、交通效率和自动驾驶能力。借助专用短距通信(DSRC)和蜂窝车对万物(C-V2X)等技术,V2X有助于减少交通事故、优化油耗,并提升整体出行体验。随着智慧城市倡议的不断推进,V2X在智能交通系统的发展中发挥着关键作用。具体详情请参见表1。

在V2X通信中,5.9GHz频段的工程设计挑战涵盖信号传播、天线设计、干扰管理以及环境适应性等多个方面。信号传播问题源于物理障碍物和大气条件的影响;而天线设计则必须在尺寸和效率之间取得平衡,以实现有效的信号传输与接收。干扰管理对于减轻同一频段内其它设备造成的干扰举足轻重;环境适应性则确保V2X系统能在城市和乡村等不同环境中可靠运行。有效应对这些技术难题对于顺利实施V2X通信系统、提升道路安全和交通效率而言非常关键。接下来,让我们深入探讨这些挑战及其解决方案:
高频信号传播问题
5.9GHz频段作为V2X通信的核心频段,容易受到建筑物、树木、车辆等障碍物的影响,同时也易受其它同频无线电信号的干扰。这使得在基础设施密集的城市环境中保持稳定连接成为一大挑战。确保在视距(LOS)和非视距(NLOS)条件下均能实现可靠通信,对于V2X系统的有效性至关重要。这需要采用先进的天线和接收器设计,以及信号处理技术,以减轻干扰并保持强大的连接。

为缓解这些问题,采用包含专用放大器、滤波器和开关的强大射频(RF)前端模块成为关键;它能够增强信号强度、减少损耗;如下图3所示。此外,先进的材料和封装技术能够显著降低视距和非视距条件下的信号阻塞,有助于保持可靠的连接。

利用多天线与MIMO技术应对信号挑战
多输入/多输出(MIMO)天线系统在V2X通信中发挥着决定性的作用;它能够实现波束成形、空间分集,并提高了可靠性。然而,将多个天线集成到车辆中会增加系统的复杂性,因为天线的位置对性能有显著影响。工程人员须谨慎优化天线在车顶、保险杠、后视镜或其它位置的布局,以最大限度地减少干扰、提高信号效率并确保无缝连接。工程人员还须在设计约束和性能要求之间取得平衡,以获得稳健、可靠的V2X通信。
干扰与频谱共享
用于V2X通信的5.9GHz频段与其它无线系统(如Wi-Fi和雷达)存在频段重叠,可能会引发同频干扰,进而破坏信号的可靠性。为应对这一挑战,采用先进的抗干扰技术(如滤波)十分必要。滤波技术有助于减少信号干扰,确保关键安全信息在拥堵的无线环境中也能及时、无延迟地传输,从而维持稳定的通信。
可采用自适应滤波和频率捷变技术来动态管理干扰;这在5.9GHz频段尤为关键,因为该频段与其它无线系统(如Wi-Fi和雷达)的频段重叠现象十分常见。此外,动态频谱分配和先进的频谱共享方法有助于缓解同频干扰,确保关键安全信息的无延迟传输。

环境与移动性挑战
V2X通信必须在各种环境条件下可靠运行,包括雨、雾、雪等极端天气,这些天气条件可能会降低信号质量,减少传输效率。此外,车辆的高速移动还会引入多普勒效应,导致信号失真和同步问题,进而影响实时数据交换。为克服这些障碍,需要采用先进的信号处理技术和通信策略,以确保无论天气条件或车速如何,V2X连接都能保持无缝且准确。
优化RF信号传输有助于抵消雨、雾、雪等环境因素以及车辆高速移动产生的多普勒频移影响。通过实时调整,这些系统能够在不断变化的外部条件下维持稳定的通信连接。
此外,专为在恶劣环境中保持稳健性能而设计的组件有助于在各种温度和天气情况下保持正常运作。这种级别的适应性确保了V2X通信的可靠性;无论外部因素如何变化,都能最终支持更安全、更高效的车辆运行。
功耗与成本效益
在V2X通信中,平衡低功耗与强大的远距离连接能力是一项关键挑战;因为过高的能耗会加重车辆电池的负担。为应对这一问题,采用先进的RF前端设计和节能型收发器举足轻重,这能在确保最佳性能的同时,最大限度地降低能耗。工程人员必须开发出具有成本效益的解决方案,在不牺牲电池寿命的前提下提升连接性能;从而使V2X系统既高效又经济可行,便于大规模推广。
低功耗设计对于在最小能耗下保持性能至关重要,尤其是在车辆中——其能源管理已成为设计中的关键问题。此外,采用高度集成的模块来减少对多个独立组件的需求,实现经济可行的集成,可以在保持高性能的同时降低整体系统成本——这是推动V2X技术广泛采用的一个重要因素。
基于5.9GHz V2X通信的车联网汽车技术,有望带来更安全的道路交通、更少的拥堵,以及更便捷、更高效的驾驶体验。要实现这一愿景,需要解决一系列工程挑战——从减轻高频信号损失、集成多个天线,到管理干扰以及确保在极端条件下的稳健性能。此外,超低延迟和安全数据交换也同样是不可或缺的要求;其不仅能防范网络威胁,还能为碰撞规避和其它全功能提供瞬时决策支持。当然,这些障碍也推动着创新。通过先进的信号处理、优化的天线架构以及节能型设计,工程师们打造的解决方案正不断突破车联网的边界。随着行业持续优化技术方案并加快部署进程,车联网将在塑造现代交通方面发挥越来越重要的变革性作用——引领我们走向一个将车辆、基础设施与驾驶员无缝互联的未来,造福全人类。
更多内容推荐
《车联网for Dummies》第二版提供了比本文更深入、更有价值的见解,包括:
我们鼓励您下载我们关于互联汽车的免费电子书,探索这些技术和应用的方方面面。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。