Qorvo 与 Modelithics 扩大合作,为设计人员提供 Qorvo GaN 晶体管器件的高精度非线性仿真模型。
双方利用出色的测量和建模技术开发出了 Modelithics® Qorvo GaN 库。Modelithics 因可提供基于测量的高精度高级功能仿真模型而闻名,同时还提供功能强大的基板元件值缩放功能,从而有助于进行高频设计。Modelithics 模型库可与最新的电子设计自动化 (EDA) 仿真工具实现无缝集成,并且全部记录在案,每个模型都有一个模型信息数据表。
了解更多有疑问?
致电 +1.813.866.6335 联系 Modelithics 或发送电子邮件至 support@modelithics.com。
Qorvo GaN 晶体管模型库包含一组功能强大的高精度非线性仿真模型,适用于采用裸片和封装形式的 Qorvo GaN 晶体管。每个模型都具有高级设计功能,包括可变偏置、温标、自热效应、固有 I-V 感应和焊线设置(若适用)。Modelithics Qorvo GaN 库中还包含一些实例工程,用于演示模型的功能,并有助于完成常见线性和非线性仿真设计的测试平台设置流程。

Modelithics 采用了精选模型来生成功率放大器参考设计。然后,他们制造、测试和记录这些设计,以说明模型准确性和对设计应用的实用性,以及 PA 电路级别的各个 GaN 器件功能。一个 1.8-2.2 GHz PA 参考设计说明了使用 GaN 模型的固有端口访问和多谐波调优功能以及适用于无源器件的 Modelithics Microwave Global Models™ 对于一次性过关设计的重要性。(请参阅《High Frequency Electronics》杂志 2016 年 3 月刊的相关封面专题文章)。
讨论 Modelithics Qorvo GaN 库的器件和电路级验证的另一篇文章高功率 GaN 模型库的器件和 PA 电路级验证可在《微波杂志》的 2016 年 8 月刊中找到。