如何在不损坏设备的情况下偏置 GaN 晶体管:视频教程
您是一名从未接触过氮化镓 (GaN) 或耗尽型 FET 的 RF 或微波工程师?您是否总是损坏 GaN 器件或评估板样品,但却又不知道损坏原因?
GaN 是一项相对较新的半导体技术,尤其是在商业应用领域。由于与 LDMOS 等现有技术相比,GaN 具有优异的特性,所以每天都有更多的应用采用 GaN。尽管工程师可能会认为 GaN 类似于 LDMOS,但事实并非如此。
本博文和我们的简短视频教程将介绍几个小窍门,告诉您如何偏置 GaN 产品以实现最佳性能。
关于 GaN 需谨记以下几点
GaN HEMT 是耗尽型器件,也就是说当栅极源电压为零时,器件处于常开状态。如果您从未接触过 GaN,则应谨记以下两个关键点:
- 使用 GaN 时,您需要正、负电压,即高漏极正电压和较低栅极负电压。
- 即使在向电路施加 RF 信号之前,我们都必须以特定的顺序进行 GaN 偏置,否则可能会损坏器件。
相反,LDMOS 是一种增强型器件,并且需使用高漏极正电压和较低栅极负电压。对于 LDMOS,可同时施加栅极电压和漏极电压。
正确的 GaN 偏置顺序:打开和关闭 GaN 的正确方式
如果您了解耗尽型 FET,您将发现 GaN 偏置与其非常相似。接通和断开 GaN 电源的正确偏置顺序如下所述:
- 接通:栅极、漏极、栅极调整、RF
- 断开采用相反的顺序:RF、栅极调整、漏极、栅极