北卡罗来纳州格林斯巴勒市 , 2021年4月15 日—移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中射频 (RF) 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,美国食品和药物管理局 (FDA) 已为 Qorvo 的 Omnia™ SARS-CoV-2 抗原检测颁发了紧急使用授权 (EUA)。该检测被授权用于:定性检测疑似 COVID-19 患者鼻拭子标本中是否存在 SARS-CoV-2 病毒的核衣壳病毒抗原。
Qorvo Omnia 平台通过使用高频体声波 (BAW) 传感器,在大约 20 分钟内实现 SARS-CoV-2 (COVID-19) 抗原检测,体现出诊断测试能力的重大转变。BAW 传感器技术可达到近似于分子检测能力的低检测限 (LOD) 水平。
Qorvo Omnia 平台采用便携式测试仪、微流控试剂盒和安全连接。微流控试剂盒的设计在类似于集中实验室仪器操作的附加洗涤步骤下可实现特异结合,并在临床试验中显示出特异性达 100% 的结果。
Qorvo BioTechnologies 公司咨询委员会的成员、亨内平医疗保健/亨内平郡医疗中心毒理学实验室联合医学主任兼明尼苏达大学检验医学和病理学教授 Fred S. Apple 博士表示:“这是一个非常令人振奋的消息。Qorvo Omnia 抗原检测的FDA授权提供了一种快速、敏感和特异的个体评估方式,有助于提供商确定或排除 COVID-19 病毒,这与许多正在投入使用的 PCR 测试平台类似。此测试系统将有望成为一种途径,帮助美国打开局面,使人们的生活状态恢复正常。”
Qorvo Biotechnologies 公司总裁 James Klein 表示:“EUA 代表 FDA 认可 Qorvo Omnia 平台能够帮助解决持续发展的需求,实现快速、准确和临床可靠的诊断测试。我们很荣幸能够利用 Qorvo 的技术组合来帮助公共卫生官员应对此次全球疫情。”
欲知更多信息,请访问 www.qorvobiotech.com。
Qorvo Omnia SARS-CoV-2 抗原检测尚未获得 FDA 许可或批准。经 FDA 根据“紧急使用授权”条例授权,只能通过《1988年临床实验室改进修正案》(CLIA),42 U.S.C. §263a 认证的实验室执行中等或高度复杂的测试。该项检测仅被授权用于检测来自 SARS-CoV-2 的蛋白质,不适用于任何其他病毒或病原体。这些测试仅授权用于声明的期间,即根据“紧急使用授权”法案第 564(b)(1)节,21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1),有理由授权紧急使用体外诊断测试来检测和/或诊断COVID-19的情况,除非该授权提前终止或撤销。
关于 Qorvo Biotechnologies
Qorvo Biotechnologies, LLC 是 Qorvo,Inc. 的全资子公司,致力于利用 Qorvo 创新型 BAW 传感器技术开发现场护理 (POC) 诊断解决方案。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。