美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2021 年 3 月 24 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,面向所有主要的 5G 智能手机制造商增加其 RF Fusion20™ 产品组合的出货量。RF Fusion20™ 是其屡获殊荣的集成式 5G RF 前端 (RFFE) 模块系列的扩展。Fusion20 增加了接收路径集成和 RF 屏蔽功能,通过一整套完整的配置提供全面的收发覆盖范围,以满足不同区域的市场需求。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 指出:“为了支持 5G 在旗舰和大众级手机中的快速普及,制造商对集成度和性能的要求明显提高,需要在 RFFE 中使用一流的技术。Fusion20 集成了 Qorvo 一流的 GaAs 功率放大器、先进的 BAW 多路复用技术和集成 RF 屏蔽功能,可解决这些挑战,支持客户采用具有更高性能和连接性的创新设计。”
Qorvo Fusion20 模块支持所有主要的基带芯片组关键的技术改进包括集成接收路径和低噪声放大器,有助于提高接收性能和连接性,同时节省宝贵的电路板空间。Fusion20 的每个模块都采用了 Qorvo 的 MicroShield® RF 屏蔽创新技术。MicroShield 可最大限度地减少 RFFE 组件之间的不必要交互,使制造商能够简化开发流程,加快产品上市。Fusion20 有助于满足最严格的 5G 带宽要求,最高可达 200 MHz。
Fusion20 包括 QM77048 中/高频段、QM77043 低频段和 QM78207/208/209 超高频段模块,可根据具体的市场需求采用不同的区域配置。Qorvo 通过优化 Fusion20 并搭配 Qorvo Wi-Fi 6/6E 模块,可提供完整的 5G 前端解决方案。当作为一个系统实现时,这些模块为加快 5G 手机开发提供了一条可靠途径。
这些先进的模块都基于 Qorvo 大获成功的 RF Fusion™ 5G 产品组合构建,多家领先的制造商都采用了该产品组合。RF Fusion 可实现一个完整的、高度集成 RFFE 解决方案,涵盖所有主要的 5G 和 4G 频段。
有关 Qorvo RF Fusion™ 5G 产品组合(斩获 GTI 移动技术创新突破奖)的更多信息,请点击此处查看。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。