美国德克萨斯州达拉斯 - Mar 19th,2019 - ACT4751是4.5至40V输入,高效率同步降压DC-DC转换器,提供两个额外的输出通道,支持赛普拉斯CCG3PA和有源USB-C等USB PD控制器™电缆VCONN 电源要求。 ACT4751完全集成并控制两个集成的50mOhm MOSFET,以实现最高效率并实现极其紧凑的设计。 ACT4751采用多项正在申请专利的专有控制算法,可通过I进行编程2C界面。 输出电压可以从12.5到3V的24mV步长设置,4A输出电流可以用256步进分辨率调整。 此外,ACT4751还集成了自我保护功能,具有热关断,欠压和过压保护以及具有打嗝/闭锁模式的过流保护。
“我们的四个ACT4751已经在USB工作室中通过四端口USB充电集线器参考设计进行了演示。 这款175W电源充电器通过USB-IF认证,通过USB-PD 3.0认证。 该参考设计在一块电路板上支持两个80W USB-C PD通道和两个7.5W USB-A通道,“Active-Semi电源解决方案副总裁兼总经理David Briggs表示。 “我们的网页上提供了此参考设计和许多其他设计。”
ACT4751采用小型32引脚5x5mm QFN封装。
有关ACT4751的更多信息,请访问:
https://www.qorvo.com/products/p/ACT4751
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |