美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市–2018年3月 29 日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)与全球领先的家庭、企业网络和服务提供商 D-Link 已合作研发了全新的 Wi-Fi 解决方案,通过网状网络提升家庭 Wi-Fi 的性能并扩大 Wi-Fi 的覆盖范围。D-Link 最近推出了全新的 Covr 双频段 Wi-Fi 系统和三频段 Wi-Fi 系统,这两种系统都采用了 Qorvo 高功率、高效率 5 GHz 功率放大器。Covr 解决方案荣获 2018 国际消费电子展智能家居创新大奖。
网状网络(亦称为分布式 Wi-Fi 网络)采用多个路由器使 Wi-Fi 信号覆盖家里的每个角落。这种方法优势众多,包括提供更大的覆盖范围以消除死角,更高的容量支持多个用户同时使用,更高的数据速率减少缓冲时间,以及更强的能力抵抗或避免干扰。无线网状网络市场预期在 2016 年与 2022 年之间会实现倍增,从 35.7 亿美元增长至 74.4 亿美元。1
Qorvo’s RFPA5542 5GHz power amplifier (PA) supports 802.11ac Wave2 Multiple-User Multiple-Input, Multiple-Output (MU-MIMO) designs, maximizing the output power of in-home Wi-Fi signals even as it optimizes efficiency and lowers power consumption. The Qorvo PA also enables full use of the frequency band.
Qorvo RFPA5542 5 GHz 功率放大器 (PA) 支持 802.11ac Wave2 多用户多路输入多路输出 (MU-MIMO) 设计方案,可充分增强家用 Wi-Fi 信号的输出功率,同时优化效率,并降低功率消耗。Qorvo PA 还能够充分利用频带。
CD-Link 公司总裁兼首席执行官 Anny Wei 表示:“这两种 Covr 全屋 Wi-Fi 系统都能提供可扩展的网格 Wi-Fi 网络,向用户提供超快的传输速率和无缝覆盖。在市场上,Qorvo 解决方案的高效率和高性能优势有目共睹,这种优势也帮助 D-Link 设计出了最佳互联网连接,覆盖家庭的每个角落。”
Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商之一,提供全面丰富、技术先进的 RF 芯片和软件,助力智能家居数据通信和物联网的发展。Qorvo 也是 Wi-Fi 集成式前端解决方案的领先供应商。如需了解 Qorvo 为这一市场领域提供的解决方案,请访问:www.qorvo.com/applications/internet-of-things。如欲查看 Qorvo 有关 Wi-Fi 未来发展的最新白皮书《Wi-Fi 的发展方向》,请点击此处。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。