我们对集成移动电源IC解决方案的市场牵引力感到非常兴奋
达拉斯 - 11月5,2013 - (BUSINESS WIRE) - 为满足全球日益增长的对耗电量大的智能手机和平板电脑的需求,Active-Semi今天宣布推出全新的移动电源IC解决方案系列, ACT2800产品系列。 这个进化产品系列中的前两个装置是ACT2801和ACT2802。 这些首款独家单芯片解决方案提供众多优势,包括最小的解决方案占地面积,高效率,低总体系统成本。 在总体发布之前,ACT2800系列产品在25设计方面获得胜利,已经体现了客户的兴趣。
ACT2800系列的架构旨在将完整的Power Bank功能集成到一个片上系统中。 目前市场上的移动电源芯片组需要多个IC,例如微控制器单元(MCU),除了几个分立元件外,还可以执行充电和电池管理功能。 ACT2800系列减少了系统占用空间并最大限度地降低了设计复杂性,同时为更大的电池留出了空间并降低了系统总成本。
ACT2801器件支持高达1.5A的输出电流,而ACT2802支持输出电流高达2.1A,以减少使用更大电池时的充电时间。
Active-Semi销售和营销副总裁Mark Cieri表示,我们对集成移动电源IC解决方案的市场牵引力感到非常兴奋。 我们以最紧凑的尺寸为客户提供高性能。 我们的交钥匙解决方案还加快了客户的上市时间,这同样至关重要。
ACT2800系列产品具有以下特点:
ACT2801和ACT2802现已投入生产。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |