SAN JOSE, - 十二月6,2011 - Active-Semi今天宣布推出ACT8847 PMU。 该设备是针对三星Exynos 4210(S5PC210 / S5PV310)应用处理器及其设备的电源,电压排序和控制要求进行优化的完整,经济高效,高效的ActivePMU™电源管理解决方案。
Active-Semi PMU和新技术业务部门总经理Hiroshi Iwasaki说:“平板电脑,GPS和电子书等设备将受益于ACT8847的低功耗,降低成本和更小的脚印。 “使用双核ARM的机顶盒,IP电视和液晶电视等消费类设备也是ACT8847的目标产品。 ACT8847为客户提供系统级灵活性,并降低在PMIC中寻找的整体系统成本。 ACT8847可以编程为电压和上电时间,以最好地适应其SOC,简化其产品设计。
ACT8847属于ActivePMU™系列设备,旨在为先进便携式设备中的CPU,内存和外围设备提供电源。 ActivePMU™器件通过消除对外部分立元件的需求,大大简化了系统设计过程,降低了整个系统BOM成本和上市时间。 ActivePMU™系列正在扩展以在不久的将来支持四核心AP。
ACT8847的定价是1.80单位月数量的$ 10,000。 还提供样品和评估工具。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |