2022 年 1 月 12 日
Bluetooth® 技术对设备连接产生了巨大的影响,从无线扬声器和耳机发展到可穿戴设备,如今又推出了更复杂的智能家居实现。智能照明系统就是一个特别有潜力的用例,该系统适用于 Bluetooth® Low Energy 通信及其扩展应用:Bluetooth Mesh。它能够在整个家庭中提供增强连接性,可用于在灵活的网状网络中实现灯具、开关和其他传感控制器互连,同时可通过智能手机上常见的集成蓝牙技术为用户提供连接。在智能家居领域采用的各种低能耗网络标准中,Qorvo 支持 Bluetooth Mesh,以及其他无线技术,包括 Zigbee、Thread 和 Matter。如本博客文章中所述,Qorvo QPG6100 通信控制器的开发工具包 (DK) 有助于加速基于 Bluetooth Mesh 的照明控制系统的设计和开发。

Bluetooth Mesh 协议使用 2.4 - 2.485 GHz 的低功率微波,由 Bluetooth Special Interest Group (SIG) 管理,并具有独特的优势,因此非常适合智能楼宇应用。网状网络中的每个节点都可以将消息转发至其他节点,从而在低能耗的情况下支持更长距离的通信。该技术可绕过障碍传送消息,并可避免单点故障实例。
该技术通过智能手机上集成的蓝牙接口实现网络无缝连接,因此让用户能够以一种无缝且简单易用的方式与联网设备进行交互。利用智能手机就能直接调试网络中的新设备,设置群组和场景,触发固件更新,开关灯等,无需购买或设置中心路由器或边界路由器。
Bluetooth Mesh 网络可实现更长距离的信号传播,并可根据需要使用节点来扩展数据通信的范围,从而避免数据包丢失,并保持一致的信号强度。结合 Qorvo QPG6100 通信控制器,开发人员可打造一个支持多个协议的环境,包括蓝牙、Zigbee 和 Matter 协议。借助对 Qorvo ConcurrentConnect™ 技术的集成支持,该器件可持续监听使用不同协议的不同设备。
开发人员可以在设计解决方案时充分利用 SoC 的简易性和 ConcurrentConnect 的灵活性,从而减少零件数量,实现更紧凑的尺寸并降低产品成本。凭借 ConcurrentConnect 支持,开发人员可以使用硅基技术实现用户与智能家居网络的互操作。而结合开发套件中随附的示例应用,开发人员可以进一步简化 Bluetooth Mesh 产品开发。
一个简单易用的综合开发套件可用来简化产品开发。Qorvo QPG6100 Bluetooth Mesh DK 提供的这些功能可简化互联照明应用的开发:
目前,多个标准正在智能家居领域争夺一席之地。Qorvo 的产品组合支持多种主要标准,包括蓝牙低功耗、Zigbee、Thread 和 Matter。面对这些不同的标准,产品开发人员很难做出设计决定。Qorvo 独特的 ConcurrentConnect 技术通过单个设备并发支持多项标准,从而能够简化智能家居产品的设计。借助 Qorvo 设计的 ConcurrentConnect 技术,无论使用何种协议,节点都可以同时侦听其应用的通信。其他多协议市场解决方案在同一时间只能与一个支持的协议通信,这就会导致延迟和通信掉线的情况。ConcurrentConnect 则通过集成到芯片中的技术功能来管理跨协议的数据流量,包括 Qorvo QPG6100 通信控制器。
系统架构师和开发人员可以通过 QPG6100 软件开发套件 (DK) 轻松获得这些功能,其中包括专注于照明和安防的应用。DK 解锁了 ConcurrentConnect 的各种特性,同时在一个框架内提取各个协议的细节,该框架在应用中呈现了单无线射频角度。开发人员可以专注开发软件和用户界面的更高层次方面,而不必在数据通信问题上耗费时间。
该 DK 提供了出色的 Bluetooth Mesh 性能,与不断变化的新协议具有出色的互操作性,并可为开发 Qorvo 物联网终端节点产品提供一个有效起点,同时重点关注照明解决方案。

图 1.解决方案堆栈中的基础层。
随着智能家居网络的不断普及,监督和管理各种设备以及设备协议将变得愈发重要。Qorvo QPG6100 SOC、ConcurrentConnect 技术和 Bluetooth Mesh DK 为开发人员带来了正好合用的功能,帮助他们在照明控制领域打造一些真正的创新解决方案。
Qorvo 的 Internet of Things for Dummies 是一本关于物联网规划和设计的优秀入门图书,它讨论了所涉及的底层技术及其对我们日常生活的影响。
就像这个视频中所述,Qorvo ConcurrentConnect 技术提供了一个多协议平台,不仅支持大量的互联家居用例,而且可简化物联网开发项目。
白皮书“解决互联家居中各种多标准设备面临的挑战”讨论了一项管理多协议网络的新技术。
如需了解蓝牙行业状态的最新信息,请阅读 Bluetooth SIG 发表的《2021 年蓝牙市场最新报告》。
如需了解该技术的相关资源和其他信息,包括博客文章、白皮书等,请访问 Bluetooth.com/lighting。
Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。