有关营收的独特用语
随着财报季接近尾声,各地持续七天的网络直播即将结束。
如果您经常参加公司的财报电话会议,就会清楚它的流程:首先是经过严密彩排的带稿开篇演讲,接着是 Q&A 流程,分析师会挑选一个特别喜欢的词作为电话会议的主题,然后分析师会将涵盖各个方面的问题巧妙地压缩到最后 60 秒,最后,由听众按“结束”按钮。
现在,我们将视线转移到财报电话会议中最有趣但也常常被忽视的特色上来:比喻。
比喻说法
无论您关注哪个行业,肯定都存在一些共性,然而当我们查看这个财报季的文字记录时,我们会发现许多特别的专属比喻。在真正的 RF 风格,它们可以清晰地分成以下类别:
- 天气 — 例如,“考虑到智能手机市场的逆风发展和无线网络的顺风发展之间的平衡,我们预测会出现一个盈利季度。”华尔街日报非常擅长这类比喻。
- 运动 — 例如,“我们正处于 5G 发展的前几个回合,但已在全力执行现场试验,一旦标准确定,我们就能走上正轨,取得精彩表现。”
- 汽车 — 例如,“我们对高增长领域的关注推动向互联家居和其他市场看齐,从而获得牵引力,使整体增长加快速度。”
- 建筑 — 例如,“滤波器设计人才是基石,帮助我们构建集成模块的核心竞争力并为未来广泛的智能手机设计铺平道路。”
消防、园艺、航海……比喻的例子还有很多。即便在带稿演讲部分没有听到,这些比喻也会从我们分析师的口中不断涌出。所有这些比喻都很好,但当我们开始融入太多比喻,最后发现一个句子中的比喻不少于四个时,情况就不那么好了。就像一位分析师曾经说道,
“尽管部门逆风和库存消耗可能影响结果,但我们相信我们正处于整个周期的低谷,RF 基础有希望继续发展。”
现在,这个句子只有分析师能理解。
RF 的发展趋势
除比喻之外,在如今的财报电话会议上,我们还更容易听到一些术语。这些术语反映了投资者和行业最感兴趣的趋势,通过跟踪这些术语,我们可以了解当前和未来的 RF 发展状态。
- 滤波器和滤波 — 例如,应对复杂干扰挑战的解决方案,可以防止发射和接收的信号相互干扰。
- 载波聚合和 MIMO — 例如,用于合并多个频率的技术,可以增加数据吞吐量并最大程度地利用宝贵的 RF 频谱。
- 5G — 例如,下一代蜂窝网络技术,可以显著提升数据速度并带来其他改进。
- 集成 — 例如,在模块或系统级芯片 (SoC) 中集成多个 RF 元件,从而提供更加全面的 RF 解决方案。
- 物联网 (IoT) — 例如,在消费电子和工业市场中,设备可以与其他设备及系统通信,并且能够利用网络智能,随着时间推移,变得越来越智能。
- GaN — 例如,后面的帖子中会有更详细的介绍。
现在,您应该知道:RF 财报电话会议……的概况。(看到我做了什么了吗?)
This article first appeared in Brent's Musings on Microwave Journal.