十大最烂的物联网礼品
感恩节假期到了,你知道这意味着什么吗?是的,你可能最终得到期待已久的智能鸡蛋托架。
随着物联网的兴起,不妨购买几件高科技礼品,给你爱的人一个惊喜。但是,在为每个人物色智能设备之前,请记住已故作家和记者 Charles Kuralt 提出的送礼忠告:
“顾名思义,礼品店就是卖礼品的。里面的任何一件东西,你都不会想要留给自己。”
如果还没有想到送什么礼物,那就看看下面罗列的十大最烂物联网礼品:
10
智能餐叉,享受美食时,当然要用餐叉来测量我们的进食速度啦。
9
宠物活动跟踪器,要知道,宠物们也有自个儿的健康和运动目标。
8
智能鸡蛋托架,无需打开冰箱门,就能知道还剩几枚鸡蛋。
7
智能煎锅,让你的智能鸡蛋托架和智能餐叉有一个新伙伴。
6
互联婴儿连身衣,让父母们从小就开始培养孩子成为未来的宇航员。
5
智能牙刷,因为我们都记得在刷牙这件事情上对妈妈撒的谎。
4
智能戒指,因为智能手表显示的通知还不够小。
3
平板手机,因为智能手机的屏幕还不够大。
2
拇指形触控笔,非常适合在大型平板手机上进行输入。
1
可穿戴热点,向已被淘汰的 TieFi 领带致敬,这款领带在父亲节火了一把后就停产了。
等一下,还有更多!”著名广告宣传员 Ron Popeil 可能会这样说 — 他在过去几年中推销了一系列毫无用处的小玩意。—以上所列的十大最烂物联网礼品在同步到智能手机、汽车和其他设备时保证会遇到问题。
物联网是服务,而非物品
你可能认为,我将上述设备列入十大最烂物联网礼品,原因是它们本身就很蠢。其实不然,真正的原因是:它们只是物品,而非服务。物联网这个词本身造成了一定的误导,
Qorvo 的低功耗无线产品部门总经理 Cees Link 就这样认为,因为物联网的实质是让系统能够相互通信,逐渐利用网络智能提升智能化程度,实现更合理快速的决策。
宠物活动跟踪器当然能够监控宠物在休息时的心率,但并不保证宠物的行为会发生变化。相反,智能家居系统可在家里没人时锁上家门,在房间里没人时调节恒温器,如果有人闯入还会发出警报。
物联网的前景是将多个智能器件组合为单个枢纽,位于单个网络上,通过单个接口进行管理,为客户服务。这让消费者无需负责智能应用的设置和维护,还可以减少相互竞争的标准和独立的专有网络连接,从而降低我们的负担。
简单来说就是:智能餐叉和智能煎锅之间不会再有兼容性问题。
在静观物联网服务的未来发展时,我们可以在这个假期赠送一些小玩意作为礼品。虽然很可笑,但这些最烂的物联网礼品在很长时间内仍然会非常流行。