2023 年 10 月 5 日
随着全新改进与迭代版本的发布,这一公共域软件在设计工程师群体中越来越收到青睐,以至于其经常被用作动词;例如:“我要去SPICE一下这个电路”,就如同我们常说的“让我Google一下这些信息”一样。
如今,SPICE及众多商业与开源衍生产品,如 LTSPICE、PSPICE和NGSPICE等的发展仍如日中天。目前还推出了更快速、更强健、更可靠、更全面(提示:混合信号)的免费版本:Qorvo QSPICE™射频和功率电路模拟器。
在本文中,Qorvo技术营销传播经理David Schnaufer与 QSPICE(和LTSPICE)的创建者Mike Engelhardt,以及Qorvo电源管理业务总经理Jeff Strang共聚一堂,为您解读QSPICE对于设计工程师群体的重要意义。
问:多年来,SPICE仿真软件已经开发了很多版本;那么Qorvo的QSPICE与其它版本有何不同?
Jeff Strang: 必须指出的是,QSPICE从零开始构建。它重写了SPICE代码,包含了更卓越的SPICE技术基础功能;其中一个关键的区别在于它提供混合信号仿真。支持大量数字电路网络是SPICE仿真器的一大进步;加入数字电路的目的主要考虑到电源工程师的需求,即为他们带来模拟电路和系统的能力。这些电路和系统结合了RF技术,既能处理高功率电平,又能保持RF性能、效率及可靠性。
此外,用户还可以将C++或Verilog源代码写入本地目标代码,以便更快速、更高效地执行仿真,从而让在合理的时间范围内执行更庞大、更复杂的仿真成为可能。
最后,它拥有更为现代且非常直观的GUI,并提供图形电路视图,让用户能够轻松创建和编辑电路。

问:QSPICE对当今(电源)设计界有何意义?
Mike Englehardt: 过去,电源设计人员依赖模拟电路和硅基电源开关;如今,数字控制和化合物半导体已成为先进电源设计中的常见要素。无论工程师是为电动汽车电池充电开发AI算法、优化Qorvo脉冲雷达电源,还是评估我们最新的碳化硅FET,QSPICE都是他们推动创新的理想平台。
问:如何理解“更卓越的SPICE技术基础”?
Mike: 这些改进提升了仿真速度和精度。其一是消除了器件的I-V不连续性,从而获得更快的仿真。为了提高精度,我们提供了用于高阶晶体管级仿真的详细晶体管模型,并完全重新架构了基于误差的自适应时间步长控制。

问:仿真在何处运行?云端还是本地?
Mike: 该软件包括多个可执行程序,用于处理模式采集、仿真、波形显示和后处理——所有程序均在本地运行。主程序QUX.exe根据需要调用其它可执行程序;它可在装有GPU加速器的Windows PC上运行,以获得高质量实时图形。
它还可以通过物理隔离(air-gapped)方式运行——这作为一种安全措施,用于将用户的计算机或网络与外部连接隔离,特别是与互联网或其它潜在非受信网络隔离,以防止未经授权的访问。这一功能允许此工具在高度敏感的环境中使用,如军队、政府、金融机构、研究实验室和某些工业控制系统。
问:QSPICE有哪些限制?
Mike: 对电路大小或复杂性未设定人为限制,对导入、导出或测量也没有限制。由于QSPICE以英特尔目标代码编写,运行速度与计算机上的任何程序一样快。因此,唯一的限制就是用户电脑的“马力”。
问:它包含哪些模型?
Mike: 模型包括Qorvo的碳化硅(SiC)产品和许多其它Qorvo电源产品;产品组合仍在不断更新中。QSPICE的更新将包含Qorvo全新电源管理解决方案的模型,使客户可以轻松利用Qorvo电源进行评估和设计;相关更新将在 QSPICE用户启动该工具时提供。
用户还可以创建自己的模型并将其集成到软件中,亦或轻松导入第三方模型。我们为此制作了一个视频 ,展示添加这些附加模型有多么容易。
问:谁可以使用 QSPICE?
Jeff: 它对任何人和每个人都开放。其它IC制造商可以提供在其上运行的专有加密模型。我们欢迎半导体业界对QSPICE进行标准化。
问:到目前为止,它的反响如何?
Jeff: 非常好。我们已经与超过1,000位用户进行了beta测试;以下是其中一些用户的评价:
‘更好、更强、更快!价值600万美元的仿真工具:QSPICE!我认为,SPICE已经升级至最高技术水平。感谢你们和Qorvo带来QSPICE这一款如此优秀的工具。
衷心祝贺你们推出了如此出色的软件。其强大的速度与直观性确实令人惊叹,并使它成为学生、专业人士和该领域爱好者的重要工具。它的速度和直观性无疑极大地促进了电气工程用户的生产力与效率。我对贵公司软件的卓越品质表示赞赏。
向整个团队致敬!作为一名经验丰富的SPICE用户,我在第一次使用QSPICE时没有遇到任何问题;其GUI直观简单。取消fcn-N键来激活选择工具的方式非常棒;我也很高兴看到所有新窗口始终处于浮动状态。
问:用户可从哪里获得QSPICE?
Jeff: QSPICE由Qorvo独家提供。您可以使用有效的电子邮件地址在 此处注册下载。
问:Qorvo是否提供与QSPICE互补的其它设计工具?
Jeff: QSPICE是另一种电子工程设计工具,可以添加至您的设计工具库中。有了Qorvo作为您的设计合作伙伴,您可以放心获得优质的设计实操服务和免费的系统级设计工具。我们的工具帮助您轻松、高效地完成设计;其中部分工具如下所示:
访问 Qorvo技术论坛,了解有关QSPICE的更多信息。早期用户和QSPICE创建者Mike Engelhardt将在这一论坛讨论模拟器的具体细节。此外,您还可以 收听成功打造QSPICE的Mike Engelhardt 为您解读QSPICE如何满足您的期待。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。