网络的“编造”术语
本文最早刊登于《网络世界》,作者是 IDG 撰稿人 Brent Dietz。
同其他行业一样,网络领域也拥有只有业内人士才懂的一系列专有缩略语和术语。看看《网络世界》中可搜索的无线术语表就知道了。
事实证明,多路复用与去一个有多家影院的地方看电影毫无关系。
我认为,每个网络工作者都有自己最喜欢的术语表,准备在家庭聚餐、度假和网络活动期间随时分享……还是就我一个人喜欢这样?
在任何情况下,网络听起来就像是一门外语,而向大众解释复杂技术的细节则是本博文的意义所在。下面我将介绍我最喜欢用的一些术语,通常被称为网络“编造”词,以及为什么这些术语对我们的超级互联世界非常重要。
包络跟踪:问问您当地的邮递员
实际上,这是个笑话。包络跟踪并不是美国邮政服务的一项新服务,而是一项提高移动设备电池寿命的创新技术。全球移动设备和移动数据的使用率正急剧上升。据思科公司调查统计,到 2021 年,全球每月移动数据流量将达到 49 EB,每年流量将超过 1/2 ZB。
查看 ITWorld,了解 ZB 到底有多大。
然而,对于设备及其便携式射频解决方案来说,发送所有这些信息并非易事。更高的数据速率通常意味着更高的功耗。尽管过去的电源管理方法很有用,但它们却不适合处理当今共享的移动数据数量。
包络跟踪是一种射频技术,使用数据传输信息来最有效地利用电池电量。移动设备中的功率被发送至所谓的“功率放大器”,而功率放大器则用于提高从手机发射至小基站的射频信号功率。包络跟踪不断调整发送至手机功率放大器的电量,这样就可以降低功耗,同时以最高效率运行。结果就是热量更少、电池寿命更长、信号质量更高、网络覆盖范围更广,以及这段精彩的 Qorvo 视频。
完全自动驾驶:最新的 FAD 技术
说到笑话……FAD 或完全自动驾驶是一个汽车技术术语,这种汽车能够感测环境并在没有人工输入的情况下进行导航。通常亦称为无人驾驶汽车、自主驾驶汽车或车联网。
FAD 具有诸多优势,包括改善的燃油经济性、提高的安全功能以及利用出行时间进行娱乐和工作。自动驾驶会逐渐将汽车转化为一个平台,让乘车者能够利用交通时间从事个人活动,可能包括使用全新形式的媒体和服务。
Gartner 预测在 2020 年左右将有多种自动驾驶汽车发布。但是,自动驾驶汽车对社会和经济的整体影响要到 2025 年左右才开始显现。在 For Dummies® 车联网中了解更多关于“推动”自动驾驶汽车采用的因素。
作为一名技术人员,我非常欣赏 FAD。但是作为一个设备发烧友,我又希望能够让我保留我的肌肉车。
毫米波:天线冲浪之所
据《网络世界》术语表所述,“毫米波就是 30 GHz 至 300 GHz 部分的电磁光谱。毫米波比微波更具方向性,但由于电子产品的发展,毫米波开始逐渐应用于(最高约为 90 GHz)固定应用以及越来越多的移动应用。无需再使用成本高昂的外来电子技术,现在使用经济实惠的电子部件就可生成毫米波,同时提高其可用性、可靠性和使用率。”
关于毫米波的缩写一直存在着相当大的争议。如今,您可以看到 mmW 或 mmWave,以及 MMW 和 MMWAVE(针对使用大写锁定键的粉丝)等。随心所欲,但我们这里使用 mmW。
mmW 与无线基础设施应用最为相关。较高频率 mmW 频段有望扩展网络容量,同时支持高达 10 Gbps 的 5G 传输速度。这些 mmW 频段的工作范围比更低频段的小,这意味着我们可以将其用于住宅和商业应用部署,如小基站。
MU-MIMO:机械牛发出的声音
我与世界上最出名的科技配件评论家 Keith Shaw 分享了这个我最喜欢的编造词。他于今年早些时候在《网络世界》中写道:“与创造首字母缩略词相比,技术人员唯一喜欢的是创造更长首字母缩略词的机会。”
我非常赞同 Keith。
Wi-Fi 最初是一对一,即一个用户与一个路由器之间的单个数据流通信。与室友或家人住在同一屋檐下的人都清楚情况已经发生了改变,所以我们有 MU-MIMO。MU-MIMO 表示多用户、多路输入、多路输出,设计用于多用户同时连接至一个路由器的情形。它使路由器看起来像异形黑衣人。
真的,您可以看一下。
Keith 指出,随着 802.11ax(802.11 Wi-Fi 标准的新一个演进版本)的推出,MU-MIMO 技术也开始扩展。较之于当前的 802.11ac Wi-Fi 标准,在 802.11ax 标准以及新一代 Wi-Fi 之下,多个用户能够以更高的吞吐量上传和下载文件,且容量提高 25%。
网络可能会很复杂。但是只要牢记这些编造词,您就可以轻松地回答这个众所周知的问题,“再问一下,您是做什么工作?”