GaN,向前进!
疯狂的秋季展会季已经全面拉开帷幕,这能帮助我们保持“GaN 行动”态度。氮化镓 (GaN)是一种半导体技术,可以为各种高能耗型 RF 系统提供高电流和高电压功能。
共有多少种?让我们来算一算:
- 硅基氮化镓(GaN-on-silicon 或 GaN-on-Si)、
- 碳化硅氮化镓(GaN-on-silicon carbide 或 GaN-on-SiC)、
- 金刚石氮化镓 (GaN-on-diamond)、
- 蓝宝石氮化镓 (GaN-on-sapphire)、
- 绝缘体氮化镓 (GaN-on-insulator)、
- 氮化镓氮化镓(GaN-on-GaN,这个不是瞎编的)、
- 黑麦氮化镓(GaN-on-rye,好吧,这个是瞎编的)、
以及我喜欢的带连字符名称:
- 六方氮化硼氮化镓(GaN-on-hexagonal boron nitride 或 GaN-on-h-BN)。
如果不使用连字符,不仅几乎无法写出 GaN 产品名称,而且您甚至都无法定义 GaN 产品。毕竟,这是一种宽带隙或 III-V 半导体!
甚至连 GaN 的应用也都使用了连字符:
- 智能电网 (Smart-grid)、
- 混合电动汽车 (Hybrid-electric car)、
- DC-DC转换器 (DC-DC converter)、
- 点对点基础设施 (Point-to-point infrastructure)、
- 高可靠性网络 (High-reliability networking)、
- 电池供电应用 (Battery-operated appliance)、
- 场效应晶体管 (Field-effect transistor, FET) …
您可以从此看出为什么一些公司会将 GaN 视为双赢 (win-win)。
GaN-on-Si 与 GaN-on-SiC
无论您选择哪种 GaN,我们对高功率密度的承诺始终如一,尽管一些产品可能会比另一些更加出色。在 GaN 社区中,关于 GaN-on-Si 与 GaN-on-SiC 的讨论一直非常激烈,大家一直在争论哪种技术更胜一筹。
出乎意料的是,散热是其中一个争论要点。GaN 可能用于需要较高输出功率的应用中,因此,会生成大量的热量。为确保最佳性能和使用寿命,一些 GaN 设备要求通过有效的路径将热量从工作设备的表面排出。在 Qorvo,我们相信拥有出色散热属性的碳化硅 (SiC) 能够用作散热通道的材料。正如我们的 Dummies® GaN RF 技术一书中所述:
“GaN 通常是高温下在异质基板(RF 应用中为碳化硅,电源电子应用中为硅)上产生。GaN-on-SiC 方法结合了 GaN 的高功率密度功能与碳化硅出色的导热性和低 RF 损耗。这就是 GaN-on-SiC 成为高功率密度 RF 应用合并选择的原因所在。”
GaN-on-SiC 器件也更适合恶劣的海陆空环境。GaN-on-SiC 的 RF 功率密度比基于砷化镓 (GaAs) 的 RF 放大器高出 5 倍至 6 倍。其功能经过验证,非常适合基础设施、国防和航空应用,如雷达、电子战、通信、导航及类似应用。GaN-on-SiC 让客户可以灵活减少电路板空间和系统成本,同时提高系统性能。
展望未来,GaN-on-SiC 可以用来支持下一代无线网络的部署,但 GaN-on-Si 也不是不可能的。最终选择取决于所需的功率密度和成本。尽管任何一方都不愿屈服,但大规模生产证明 GaN-on-SiC 方案可以在更小的封装中提供高功率密度。随着我们向 5G 时代迈进,GaN-on-SiC 将成为最快捷的方式。
GaN-on-Si、GaN-on-SiC…
你们会问:“我们难道不能一直使用 GaN 吗?”
我们会说“GaN,向前进!”愿 GaN 一切顺利并取得成功!
This article first appeared in Brent's Musings on Microwave Journal.