2025 年 9 月 15 日
在科技行业,保持领先地位至关重要。随着Wi-Fi 8即将问世,它有望大幅推动我们所熟知的连接技术——现在是时候做好准备了。这一新标准不仅承诺提供更快的互联网速度,还将打造更智能、更高效的网络。为了帮助我们深入了解Wi-Fi 8的复杂性及其对设计工程师的影响,我们采访了多位专家,包括Qorvo连接产品线总监Kevin Gallagher和Wayne Polonio。在这篇访谈中,Kevin和Wayne分享了他们的专业见解,探讨工程师可以期待在Wi-Fi 8中看到哪些变革,以及这一标准将如何重塑无线网络的未来,包括关键前端技术创新将如何推动无线网络技术的下一次飞跃。
问:Wi-Fi 7与Wi-Fi 8间的实质差异何在?
Kevin Gallagher:乍一看,Wi-Fi 8似乎只是在Wi-Fi 7的基础上进行了渐进式改进——两者都支持高速数据传输和相似的吞吐量。但实际上,Wi-Fi 8带来了关键性的提升;并非单纯追求速度,也更聚焦于效率、协调性,和未来适应性。
最明显的变化是可用频谱的增加。Wi-Fi 8将上限频率从7.125GHz扩展到7.25GHz。这一细微调整使得系统可额外增加一个320MHz信道和一个160MHz信道——这些关键频谱资源对于减少干扰、提升高密度环境下的性能举足轻重。
问:那么Wi-Fi 8是否仅代表“更快的Wi-Fi”?
Wayne Polonio:并非如此。尽管更高的数据速率始终是我们追求的目标,但Wi-Fi 8的核心在于“更智能的Wi-Fi”。它在Wi-Fi 7引入的技术(如多链路操作/MLO)基础上进一步发展,新增了增强接入点(AP)与客户端设备之间协同能力的功能。
其中一个突出功能是多接入点协同,它允许多个路由器或接入点协同工作,以优化覆盖范围并减少延迟。这与当今家庭网络中的“蛮力”模式截然不同;在现有模式下,设备往往固守微弱信号直至断连,而不是无缝地切换到更好的AP。
问:这些变化将如何影响CPE和移动设备的设计?
Kevin Gallagher:在CPE(客户终端设备)层面,预计将更加注重自适应传输模式。过去,路由器一直以单一的高功率模式运行,以确保覆盖范围。但这并不总是最优选择,尤其对邻近设备而言。
Wi-Fi 8倡导向动态前端模式转型,类似于移动终端的设计思路。这意味着AP将根据距离和吞吐量需求智能选择不同的传输配置,从而提高效率和热性能。
在移动设备方面,需求因地区而异。例如,一些手机制造商要求更高的输出功率(高达26dBm)以实现特色功能,而另一些厂商则专注于降低电流消耗,从而延长每次充电的电池寿命。这种多样化需求给前端模块(FEM)设计者带来了更大压力,必须在不牺牲信号覆盖范围或电池寿命的前提下,提供更高的灵活性。
问:工程师在设计Wi-Fi 8设备时面临哪些挑战?
Wayne Polonio:主要有以下几点:
问:应对这些挑战有哪些新兴解决方案?
Kevin Gallagher:Qorvo专注于三大核心支柱,以支持Wi-Fi 8系统设计
问:向Wi-Fi 8的过渡会像5G那样具有颠覆性吗?
Wayne Polonio:不会。与5G所经历的坎坷历程不同,Wi-Fi标准强制要求向后兼容。消费者可将Wi-Fi 8路由器与旧设备搭配使用,且基础设施的升级更倾向于渐进式发展,而非革命性变革。
话虽如此,随着VR/AR等新兴应用对超低延迟和一致切换的需求不断增加,Wi-Fi 8在系统层面的改进将对用户体验起到决定性作用。
问:能否最后总结一下,设计工程师应优先考虑什么?
Kevin Gallagher:Wi-Fi 8的价值不仅仅在于惊人的数据速率,还在于智能与效率。为构建适应这一转变的系统,工程师应聚焦:
Qorvo始终致力于为整个生态系统中的CPE和移动解决方案提供支持,助力我们的合作伙伴提供强大、高效且面向未来的Wi-Fi 8体验。了解更多关于Qorvo的Wi-Fi技术和创新的信息。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。