驱热降温
三伏天让我们酷热难耐。对于北半球的大多数人而言,他们极度渴望利用空调和冰淇淋来消暑纳凉。甚至《微波杂志》的编辑 Pat Hindle 和 Gary Lerude 也在这一期的 Frequency Matters 中探讨了驱热降温的方法。
对于 RF 设备而言,热量同样也是一大挑战。高温下的 RF 信号叫什么?
热波。(嘎吱声)
这只是一个玩笑,但热管理确实是非常重要的。必须驱散设备产生的热量,才能确保 RF 系统在更长使用寿命内可靠地工作。遗憾的是,控制温度并不只是降低功率放大器或体声波 (BAW) 滤波器的温度那样简单。
对于车联网和相位阵列雷达而言,温度都是值得关注的共同问题。两者之间确实有一些共同之处。在本期内容中,我们将阐述这些应用为什么会产生热量,以及我们能够采取哪些措施散热。
利用 BAW 和 GaN 技术驱热降温
车联网依赖于 BAW 滤波器来避免相邻频段之间的干扰。这些滤波器通常位于安装在车顶的鲨鱼鳍中,在这个位置,滤波器必须承受高热和频繁的温度变化。.
滤波器频率响应(也就是滤波器与信号交互的方式,允许一些信号传输,阻止其他一些信号)通常会随着温度变化出现漂移。要想避免密集频段之间的干扰,漂移将成为一大难题。跑车的漂移似乎是产生烟雾和增加轮胎摩擦的有效方式,而滤波器的漂移则会让您喜爱的卫星无线电频道变成白噪声。
温度补偿滤波器提供了解决方案。这些高级滤波器技术,例如 Qorvo 的 LowDrift™ 和 NoDrift™ BAW,在温度变化时要稳定得多,让驾驶员能够锁定收听他们喜爱的广播电台。
在相位阵列雷达等高功率 RF 系统中,热管理同样非常重要。就特性而言,这些应用产生的热量更多。关键是保持足够低的温度,让设备可靠地工作。
我们利用 GaN 实现了这个目标,它是一种半导体技术,能够处理高功率 RF 系统产生的热量。GaN 具有优良的热特性,与 GaAs 或硅器件等竞争技术相比,它能够在更高温度下可靠地工作。
即便在高达 200°C 的温度下,GaN 也能稳定工作,在地球上,这个温度是沸水的两倍,当然如果您在水星上,这个温度下可能还算凉爽。
具体来说,GaN-on-SiC 具有优良的热特性,能够在更高温度下稳定工作,同时让系统保持足够的低温,确保正常运行(温度与使用寿命之间存在着直接关系)。与传统技术相比,采用 GaN 的下一代雷达系统能够将可靠工作的年限延长七年。
所以,我们可以高效地进行散热?