2025 年 11 月 20 日
卫星通信(SATCOM)领域正经历一场翻天覆地的变革。随着星链(Starlink)、OneWeb和亚马逊Kuiper等低地球轨道(LEO)卫星星座的兴起,全球对能够提供高速、低延迟连接地面终端的需求急剧增长。在这场变革的最前沿,Qorvo凭借数十年积累的射频(RF)专业知识和波束成形创新技术,投身于这一通信领域中增长最为迅猛的市场之一。
战略布局LEO地面终端
Qorvo在地面和机载卫星通信领域的领先地位正扩展至下一代商业应用。通过收购Anokiwave公司,我们进一步聚焦战略重点,并拓展了在波束成形集成电路(BFIC)领域的技术能力——这种IC作为相控阵天线的“大脑”,能够实现精确、可操控的卫星连接。
此类紧凑型电子扫描天线对于用户终端与快速移动的LEO卫星保持稳定连接至关重要。正如Qorvo首席系统架构师David Corman所言:“卫星通信是我们目前布局的最热门市场之一。我们的波束成形器提供精确的波束指向和极化控制,即使卫星高速掠过天际,也能保障稳健的通信连接。”
巨大的市场机遇与严峻的工程挑战
数据揭示了令人瞩目的趋势。据ABI Research统计,2024年在轨运行的卫星已超过10,400颗,其中逾93%位于低地球轨道。这一数字还将迅猛增长——预计到2032年,将有超过480次发射任务,以支持超过43,000颗在轨活跃卫星。这些卫星星座将拓展地面网络,有助于弥合数字鸿沟,尤其是在服务不足和偏远地区。
然而,大规模设计地面终端面临两大关键挑战:成本和能效。一个典型的LEO终端可能包含800个天线振子,由200个BFIC驱动。每个振子哪怕节省几分钱,累积起来也将转化为实在的经济效益。因此,Qorvo的卫星通信IC在设计上着力降低直流功耗,最高可减少30%,同时不牺牲性能。
“我们的持续改进策略还特别注重接收端更低的噪声系数,”David补充道,“即使仅提升十分之几分贝这样微小的改进,也能对高度集成系统的整体性能产生实质性影响。”

Qorvo不仅提供波束成形器,还带来完整且可互操作的RF前端解决方案。我们的产品组合涵盖独立功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),可与我们的BFIC无缝集成,同时服务于地面和空间应用。这种高度集成化使客户能够简化设计、提升性能,并加快产品上市速度。
未来展望:第四代IC与非地面5G
Qorvo正在积极筹备推出第四代卫星通信IC,首先从Ku波段入手,随后拓展至Ka波段,以支持更广泛的应用场景。我们还在探索如何利用专有的体声波(BAW)滤波器技术,在开发基于低地球轨道的非地面5G网络中发挥关键作用,持续拓展卫星移动通信的边界。
“凭借对波束赋成形IC技术的专注,以及对持续优化性能、降低成本的不懈追求,”David表示,“Qorvo已做好充分准备,引领行业迈向互联互通与机遇无限的新纪元。”
敬请关注我们,共同见证Qorvo如何持续塑造卫星通信的未来。想要深入了解Qorvo的卫星通信产品组合吗?点击此处,深入探索我们的创新解决方案。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。