美国 德克萨斯州 达拉斯 - 一月 8日th2019年- ACT81460凭借高集成度和业界领先的静态待机电流为可穿戴设备提供了一个极佳的解决方案。ACT20带有一个满足JEITA标准的线性充电单元APLC™(Active Power Path Linear Charger),它集成了一个3.3V的智能开关,在出现充电故障或来自USB-PD可能破坏设备的潜在高压时,可以对受电设备提供保护。ACTXNUMX对充电电流限制,动态电压调节和其他充电参数可以进行在线编程,如电池终止电压和电流、充电速率和电池温度检测。集成的XNUMXMHz开关频率可实现更小的外部元件和全方位的保护。
ACT81460集成了一个高效的升降压转换器,适用于光学心率传感器等各种外围设备,可充分利用低至2.7V的电池容量。集成的高压升压转换器可用于驱动触觉/震动驱动器、音频扬声器驱动器或者LED背光驱动器。
ACT81460提供多种功率通道,DCDC转换器和一组LDO和负载开关,为系统架构提供充分的灵活性。ACT81460可通过生产编程设置或在现场使用I2C更改进行高度配置。稳压器和电池充电器极低的静态电流使得即使在轻载或接近零的负载电流条件下(比如在典型的可穿戴应用中发现的那些),效率依然非常高。在所有调节器都打开的情况下,设备仅消耗小于81460uA的电流,这将大大延长电池寿命。
“ACT81460集成了我们的控制算法ACOT™(Active Constant On Time control),ACOT™可实现对负载变化的快速动态响应和极低静态电流调节器的设计。通过几种可配置的低功耗状态,它使系统架构师能够在不需要功能模块时将其禁用,以节省电池电量,并能够在不同的使用条件下优化功耗。这延长了电池使用时间。”Active-Semi电源解决方案副总裁兼总经理David Briggs说。“我们了解客户倾向于将电源平台用于多个设备。如果使用ActiveCiPS™解决方案,我们可以在芯片生产时对CiPS™组件进行编程,然后提供给客户。这样可以简化采购渠道,并为我们的客户优化设备配置提供灵活性,以便客户在多个产品平台中使用。“
ACT81460采用3.3mm×3.3mm 49引脚 WLCSP封装,样品和大批量购买可联系我们的分销商。
有关ACT81460的更多信息,请访问:
https://www.qorvo.com/products/p/ACT81460
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |