德克萨斯州达拉斯,5月8日2018 – 主动半集成。 公司发布其首款降压-升压设备I2C可编程输出升降压转换器ACT5101,固定输出升降压转换器ACT5102和I2C可编程ACT2861 JEITA兼容升降压充电器。
ACT2861,ACT5101和ACT5102具有高效率,低外部元件数量和紧凑型解决方案。 该产品具有4V至29V的宽输入电压范围,非常适用于2至5系列电池应用和工业12V和24V系统。
ACT2861进一步优化,以减少对静态电流消耗非常敏感的应用(如电池供电应用)的运输,关机和待机状态下的输入电流。 这三个成员产品系列都支持带PPS,AFC等的QC2.0 / 3.0 / 4.0 USB PD的OTG。
凭借先进的控制算法和内部灵活性,ACT2861,ACT5101和ACT5102能够以最少的外部元件设计紧凑型解决方案。 这三款器件均可在降压和升压模式之间实现无缝转换,从而提供无瞬态和次谐波的输出。
ACT2861,ACT5101和ACT5102允许通过I进行系统监控2C,内置ADC可用于读取输入/输出电压,电流,电池温度,芯片温度和一般输入信息。 与MCU搭配使用时,ACT2861可轻松配置为从多种输入电源为多节电池组充电。 所有这三款器件都集成了一个100mA LDO,为系统内部的MCU和其他外设组件供电,进一步减少了应用中的元件数量。
“我们设计的新型降压 - 升压平台具有丰富的功能,采用紧凑型封装。 这个新系列产品中的前三款产品是I型可编程或独立电池充电器2C可编程和一个固定输出降压 - 升压转换器。 能够从各种输入源为各种电池组充电,使ACT2861成为我们移动世界的理想选择。 同时,我们已经使多个客户能够通过我们的ACT3.0参考设计通过USB-PD 5101 + PPS认证“,Bernd Krafthoefer主动半® 国际。
ACT2861,ACT5101和ACT5102采用32引脚,4x4mm QFN封装。
技领半导体公司成立于硅谷的2004,总部位于德克萨斯州达拉斯® 是数十亿美元电源管理和智能数字电机驱动IC市场中迅速崛起的领导者。 该公司的模拟和混合信号SoC产品系列为工业,商业和消费类应用的充电,供电和嵌入式数字控制系统提供可扩展的核心平台。 有源半® 提供 Power Application Controllers® (PAC®), 的DC-DC 和ActivePMU™ 可显着降低解决方案尺寸和成本,提高系统可靠性,缩短系统开发周期的产品。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |