西班牙巴塞罗那 – 2017 年 3 月 1 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出两个高度集成的双通道开关 LNA 模块,用于大规模多路输入/多路输出技术 (MIMO) 的基站实施。这些双通道开关 LNA 模块与 Qorvo 的 GaN 集成驱动器和功率放大模块相结合,为无线基础设施制造商提供了完整的高度集成解决方案,帮助他们快速而经济高效地实施 pre-5G 大规模 MIMO 网络。
移动运营商正在通过部署低于 6 GHz 的大规模 MIMO 网络来扩大数据容量。根据 Strategy Analytics 预测,使用大规模 MIMO 的 5G 网络将于 2020 年前投入运行,到 2025 年,5G 连接数量将达 7 亿左右。大规模 MIMO 技术可让基站传送多个数据流,同时波束成型技术将带来更高增益和功率,从而实现更大的数据容量。
Qorvo 基础设施和国防产品部总裁 James Klein 表示:“Qorvo 的广泛产品组合涵盖高度差异化的产品和内部研发的技术,只有 Qorvo 自己才能在此基础上提供完整的系统解决方案。今天的产品发布扩展了我们的收发前端模块产品组合,增加了针对 pre-5G 和 5G 无线基础设施的频段,预计会提供更多低于 6 GHz 的频谱。”
Qorvo 的 QPB9318 和 QPB9319 是高度集成的双通道开关 LNA 模块,可支持低于 5 GHz 的频段。双通道开关 LNA 模块配合 Qorvo 的高性能 GaN QPA2705,可提供完整的大规模 MIMO RF 解决方案。Qorvo 在 2016 国际微波研讨会 (IMS) 上展示了 QPA2705 行业领先的超宽带线性化结果。
借助 Qorvo 的完整解决方案,运营商可为下一代基站实施高效率、小尺寸的大规模 MIMO 收发器。QPB9318 和 QPA2705 目前正以量产规模向大型基站 OEM 出货,QPB9319 样品将于第二季度推出。
QPA2705:集成 5W GaN 驱动器和 GaN Doherty 功率放大器
QPB9318:2.3 - 2.7 GHz 双通道开关 LNA 模块
QPB9319:1.8 - 4.2 GHz 双通道开关 LNA 模块
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与全球领先的无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为 5G 发展之路奠定基础。Qorvo 已为数十次 5G 现场试验提供支持,拥有广泛的创新 RF 产品组合,可覆盖 600 MHz 至 80 GHz 的频率范围,因此具有加速向 5G 过渡的独特优势。
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,在 2 月 27 日至 3 月 2 日举行的世界移动通信大会 (MWC 2017) 上,Qorvo 将在 2 号展厅第 2i25 展位演示业界领先的高级 RF 前端解决方案产品组合。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。