Qorvo® 联手 NanoSemi 在 2016 IMS 上演示针对大规模 MIMO 应用的超宽带线性化功能
Qorvo 的宽带 GaN PA 可增强性能并轻松实施下一代无线基础设施应用
北卡罗来纳州格林斯巴勒市和俄勒冈州希尔斯伯勒市 – 2016 年 5 月 23 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日联手数字线性化和补偿算法的领先开发公司 NanoSemi 共同宣布,他们演示了行业领先的超宽带线性化解决方案以及用于无线基础设施的氮化镓 (GaN) 功率放大器。
Qorvo 的 QPA2705 是一款集成式 GaN 驱动器和 GaN Doherty 功率放大器,拥有 30dB 增益、44dBm P3dB、35% PAE,平均输出功率为 37dBm,采用 6x10mm 紧凑型表贴封装,适用于下一代大规模 MIMO 应用。采用 QPA2705 集成式 GaN 驱动器和 GaN Doherty 功率放大器,结合 NanoSemi 的专利数字补偿算法,这两家公司取得了辉煌的成果,详细信息请参见下表:
| 邻道功率比 (ACPR) | 信号带宽 | 载波配置 |
|---|---|---|
| -58dBc | 60 MHz | 3x20 MHz LTE |
| -55dBc | 100 MHz | 5x20 MHz LTE |
领先的蜂窝运营商正通过采用大规模多路输入多路输出 (MIMO)、有源天线系统 (AAS) 和 LTE-Pro 等技术,努力提升无线频谱效率并将网络容量提高 500% 以上。通过结合 Qorvo 的超紧凑型高级功率放大器 (PA) 模块与 NanoSemi 的数字预调失真 (DPD) 知识产权,运营商能够针对下一代基站实施高效率、小型大规模 MIMO 收发器。
Qorvo 的无线基础设施业务部总经理 Sumit Tomar 表示:“配备 64 个收发器的有源天线系统给设计功率放大器带来了巨大的挑战,它们需要满足多载波配置所需的小尺寸、高效率和线性度要求。通过结合 Qorvo 的超紧凑型高级 PA 模块与 NanoSemi 的 DPD IP,客户能够实施适合下一代基站的高效率、小型大规模 MIMO 收发器。”
NanoSemi 的首席执行官 Helen Kim 表示:“我们非常高兴与 Qorvo 合作并演示我们数字补偿技术的出色成果。借助 NanoSemi 特有的数字预调失真 (DPD) 和 CFR 技术,客户能够调整他们的产品,以实现最佳性能、资源需求、功率和目标带宽。”
NanoSemi 和 Qorvo 还演示了 QPA2705 级联 Doherty 驱动器放大器和 QPD2730 双通道 GaN Doherty PA 末级的线性化功能(在 60 MHz LTE 信号条件下性能为 -58dBc,在 100MHz LTE 信号条件下性能为 -55 dBc)。
Qorvo 将于 5 月 22-27 日在旧金山 IEEE 国际微波研讨会 (IMS) 839 展台上演示其用于基站基础设施的 GaN 功率放大器。Qorvo 提供广泛的无线基础设施 DAS 解决方案产品组合,包括 PA、LNA、滤波器、开关、双工器和无线升压器/中继器。欢迎在展会上莅临 Qorvo 展位或使用 #IMS2016 和 #QorvoIMS 标签以在线方式与我们交流。
NanoSemi 还将在 #2629 展台上重点演示其数字补偿技术。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)是一家领先的移动、基础设施与航空航天/国防应用核心技术及RF解决方案供应商。Qorvo由RFMD和TriQuint两家公司合并而成,全球6,000余名员工致力于提供各类解决方案,把世界连为一体。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术,世界一流的ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证制造设施,同时获得了美国国防部GaAs、GaN和BAW产品与服务‘可信来源’认证(1A类)。如需了解行业领先的核心RF解决方案,请访问 www.qorvo.com.
Qorvo is a registered trademark of Qorvo, Inc. in the U.S. and in other countries.
About NanoSemi, Inc
NanoSemi Inc develops breakthrough digital compensators to linearize non-linear dynamic systems such as wireless radios. Its performance -- particularly its spectral efficiency and low power consumption -- gives our customers a considerable competitive advantage in the instrumentation, portable and communication infrastructure markets. For more information about NanoSemi, visit www.nanosemitech.com.
Qorvo 媒体联系人
Katie Caballero
IDP业务市场公关部
+1-972-994-8546
katie.caballero@qorvo.com
Marketing Manager
James Nelson
Product Line Manager, Qorvo Base station Power
+1-972-994-5617
james.nelson@qorvo.com
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。