达拉斯,美国 - 三月1,2016 - (YAHOO FINANCE) - 德国Fein(www.fein.com)和达拉斯的Active-Semi®,Inc。(www.active-semi.com今天宣布推出基于Active-Semi®PowerApplication Controller™(PAC)电机控制IC的Fein AFSC 1.7 Q SuperCut摆动电动工具。 AFSC 1.7 Q采用功能强大的无刷直流(BLDC)电机,提供专业级高性能工具,可为19500V锂离子电池提供18 rpm,适用于汽车和其他应用。
“作为电动工具行业145年前的创新者,Fein继续寻求电机控制方面的颠覆性技术,”Fein电子开发主管Ulf Rinckleb说。 “我们对Active-Semi的全包PAC IC架构印象深刻,该架构集成了高压栅极驱动器,可配置AFE,电源管理和ARM®Cortex内核以及其他外设,如PWM引擎,定时器,串行接口和GPIO,以实现高性能性能,高度可靠的工具设计,占地面积最小。 我们期待将这种可扩展的架构用于更多工具,因为我们努力为客户提供最好的服务。“
“我们对基于Active-Semi®52VPAC5220QS IC的Fein最新电池供电SuperCut振荡电动工具的市场发布感到非常兴奋,”Active-Semi®副总裁兼总经理David Briggs说。 “我们也很高兴PAC为电动工具行业提供了当今最好的单IC电机控制解决方案,可实现电池和交流供电应用。 我们很高兴与Fein合作,并期待在不久的将来支持他们的其他高性能工具。“
针对电机控制应用的PAC IC,即PAC5220QS(52V),PAC5223QM(70V),PAC5250(600V),PAC5253(600V)和B类兼容的PAC5255(600V)现已投入生产,并且可在主要分销商处获得 - 宽。 此外,HYDRA-X评估套件,用于传感器,无传感器反电动势和FOC的电机控制固件,电机调谐软件可用于快速开发。
有关Active-Semi®52V,70V和600V PAC IC和电机解决方案的更多信息,请访问http://www.active-semi.com/pac。 有关Fein AFSC 1.7 Q电动工具的更多信息,请访问https://fein.com/en_uk/oscillating/supercut-automotive/afsc-17-q-0343900/
关于Fein FEIN成立于1867,发明了第一台电动工具 - 电动手钻1895。 今天,长期成立的公司是国际知名的电动工具制造商。 该公司拥有超过800活跃产权,包括大约500专利和专利申请。 FEIN产品通过19国际子公司和50代理商遍布全球。 更多信息 http://www.fein.com 技领半导体联系人
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
投资者关系联络人: |
Media Contact: |