这些文档详细介绍了实时定位系统 (RTLS) 和无线传感器网络 (WSN) 的概念。
| APS003 | 实时定位系统 - 简介 |
| APS010 | 无线传感器网络和 DW1000 |
| TB001 | DW1000 节点正确运行所允许的最大速度 |
| TN006 | 远处物体反射的影响 |
这些文档详细介绍了如何在合规的同时优化 TX 功率和智能功率。
| APS023 第 1 部分 | 发射功率校准和管理 |
| APS023 第 2 部分 | DW1000 TX 带宽和信道功率补偿 |
这组文档说明了如何尽可能扩大覆盖范围,以及为什么您可能会遇到覆盖范围问题或为什么会需要更多诊断信息。
| APH010 | DW1000 信道间干扰 |
| APS004 | 使用外部 LNA 扩大基于 DW1000 的产品的覆盖范围 |
| APS006 第 1 部分 | 基于 DW1000 系统中信道对通信范围和时间戳精度的影响 |
| APS006 第 2 部分 | 基于 DW1000 系统的非视距操作和性能优化 |
| APS006 第 3 部分 | 用于估计非视距操作条件的 DW1000 指标 |
| APS011 | 基于 DW1000 的双向测距 (TWR) 方案的误差源 |
| APS013 | 使用 DW1000 实现双向测距 |
| APS014 | 基于 DW1000 产品和系统的天线延迟校准 |
| APS017 | 进一步扩大基于 DW1000 系统的覆盖范围 |
这些文档讨论了可大幅降低功耗的策略和权衡因素。
| APS001 | DW1000 功耗 |
| APS002 | 大幅降低基于 DW1000 系统的功耗 |
这些指南介绍了不同国家/地区现行的 UWB 法规以及关键地区的认证流程。
| APR001 | UWB 全球法规 |
| APR002 | 美国 UWB 产品认证流程 |
| APR003 | 欧洲 UWB 产品认证流程 |
| APS009 | 根据 LAES 法规操作 DW1000 |
这些文档提供了使用 UWB IC 的 PCB 设计最佳实践指南,以帮助硬件和 PCB 设计人员。
| APH001 | DW1000 硬件设计指南 |
| APH005 | DW1000 电源选型指南 |
| APH006 | 使用 .DXF 文件进行 PCB 布局 |
| APH007 | DW1000 天线选择/设计指南 |
| APS012 | 基于 DW1000 的产品的生产测试 |
| APS312 | 基于 DW3000 的产品的生产测试 |
这些文档用于指导软件开发人员调试和扩展基于 DW1000 的 RTLS 系统。
| APS007 | TDoA 实时定位系统中锚节点的有线同步 |
| APS019 | 将 DecaRanging 源代码移植到 8 位 MCU 时需要考虑的问题 |
| APS022 | 调试基于 DW1000 的产品和系统 |