在高功率、高频率设备领域,Qorvo 开发的砷化镓 (GaAs) 在 20 世纪 80 年代初就是一项具有历史开创意义的技术。相比其前的任何技术,GaAs 的优势之一就是高频条件下的噪声大幅下降。这也就不难理解为什么 GaAs 成为手机、卫星通信和高频雷达系统的标配技术。
Qorvo 不断开拓新领域,是在氮化镓 (GaN) 技术领域率先取得突破的公司之一。GaN 天生拥有更高的效率、更出色的功率处理能力和更持久耐用的性能,正逐渐成为高级射频系统的理想技术。基于 GaN 的放大器为射频系统工程师提供了极大的灵活性,能够实现比 GaAs 高得多的功率和效率,同时采用更少的器件。
GaN 具有出色的电流效率和空间节省特性,可支持下述应用(仅举几例):
如今,凭借其超过 15 年的专业技术经验,Qorvo 引领着面向国防和商业应用的 GaN 产品开发,同时提供创纪录的 GaN 可靠性以及紧凑高效的产品。Qorvo 一直推动 GaN 产品的下一代系统创新(从直流到 Ka 频段),凭借其可靠的性能、低维护和长运行寿命,成功实现从工厂到现场的转变。