超什么带?超宽带!
由于 Verizon 的 5G 营销活动,人们对什么是超宽带 (UWB) 以及它为什么重要产生了很多困惑。我们当中有幸从事超宽带技术和产品相关工作的人永远不会把它和 5G 数据计划混为一谈。现在就让我们来揭开一些有关超宽带的迷思。
超宽带不是指:
- 得克萨斯农工大学 (Texas A&M) 的 Fightin’ Texas Aggie 乐队拥有 400 多名成员,他们站在一起时的宽度足以横跨一个足球场。
- 上世纪 70 年代用来搭配白鞋和丝绸衬衫的白腰带——它不是超白腰带。
- 在一个暴饮暴食的假期之后,形容自己大腹便便的状态。
- 测量距离非常精确:精确到厘米。.
- 精确测量的范围比蓝牙或 NFC 更大:高达 200 米。
- 低延迟:使用快速的 2 ns 脉冲达到 10s Mbps 数据速率。
- 很快就会出现在您身边的智能手机上。.
超宽带技术自上世纪 90 年代就已出现。但直到 2019 年,苹果公司在 iPhone 11 中加入了 U1 芯片后才拉开了超宽带技术的序幕。U1 中的“U”就代表超宽带。超宽带最初用于对其他配备 U1 的 iPhone 11 进行“空间感知”和实现苹果的 AirDrop 功能,现在也用于 AirTag 的精确定位,以及在 HomePod mini 中实现手机和扬声器之间的平滑切换。
由于超宽带体积小、价格低、耗电少,它可以很容易地集成到许多可穿戴设备、可听设备、便携设备、可抓握设备、贵重设备中,从而让我们可以知道这些设备的确切位置。超宽带不仅使我们更靠近我们关心的事物,而且在新冠疫情期间帮助许多人与他人保持安全距离。KINEXON 的 SafeTag 可穿戴设备通过使用超宽带,帮助NBA、NCAA、NFL 和 MLB 的运动员在训练时保持健康和安全距离,避免感染新冠病毒。
超宽带的另一个特点是强大的安全性,这也是车联网联盟 (CCC) 将移动设备视为真正的汽车数字钥匙的“关键”原因。CCC 的数字钥匙结合了低功耗蓝牙 (BLE) 和超宽带技术,无需将智能手机从口袋或钱包中拿出来,即可实现被动无钥匙进入和引擎启动。通过短距离 BLE 连接验证车辆和智能手机之间的数字钥匙后,使用超宽带进行安全测距会话,就能够让车辆进行安全准确的距离测量,从而定位移动设备。瞧,您的智能手机现在就是您的车钥匙了。现在,即便我自己也很难把自己锁在车外了!
超宽带的工作频率范围在 6.5-9 GHz 之间,因此它不会干扰 Wi-Fi、蓝牙、GPS 或其他常见的无线格式。这意味着超宽带不仅可以在一个充斥着各种科技产品的家居环境中和平共处,还能实现真正的智能家居,可以根据个人的照明、温度、音乐和娱乐偏好随着个人位置变化而调整。您可以在 Qorvo 的“未来属于超宽带”视频中看到这个例子。
除了远程访问我们的汽车和住宅外,超宽带还将在互联家居、室内导航、非接触式支付、工厂自动化等用例中实现许多新的应用。超宽带的最大挑战将是如何利用我们避免在家中四处找东西而节省下来的 5000 个小时。这些时间应该足够我去刷之前错过的 20 多季《Law & Order》了!