光纤推动有线电视发展!
说到有线电视提供商喜爱的技术,肯定是 DOCSIS 3.1(有线电缆数据服务接口规范),有线电视行业的最新标准。随着 5G 大行其道,DOCSIS 3.1(有缩略词真好)正在助力全球许多有线系统。与之前的 DOCSIS 3.0 相比,DOCSIS 3.1 提供千兆位速度,将有效下游数据速率从 160 Mbps 提高到 10 Gbps,将有效上游数据速率从 120 Mbps 提高到 1 Gbps。
DOCSIS 3.1 为这个逐渐被宽带吞噬的行业注入了新的活力。它使有线运营商能够通过简单地改造现有系统来向客户提供千兆宽带服务,而不需要挖掘或重新敷设,避免了高昂成本(和风险)。该行业正稳步向 DOCSIS 3.1 过渡,有线电视巨头 Comcast 宣称,D3.1 已经走进近 6,000 万家庭和企业。

下载数据速率,DOCSIS 3.0 与 DOCSIS 3.1 对比。数据来源:Netgear
DOCSIS 3.1 是 2018 年度有线技术博览会上的焦点,展示的全双工版本速度甚至更快。全双工 DOCSIS 被戏称为 FDX,它增加了对称性,将混合光纤同轴 (HFC) 网络上游和下游的速度提高到 10 Gbps。
那么您需要付多少钱呢?别急,还有更多惊喜!
CableLabs 正努力研发下一代 DOCSIS,我们都知道它将被称为…?
猜得好,但是不对,它被称为 DOCSIS 3.2。下一个有线电缆版本,也被称为扩展频谱 DOCSIS,据传称为 DOCSIS 4.0。专家推测,升级后的标准可以提供高达 30 至 60 Gbps 的对称宽带速度,数值出入应该不大。
据行业分析公司 Rethink Technology 称,虽然预计到 2023 年,全球大部分地区将使用光纤技术提供千兆宽带,但美国可能主要使用 DOCSIS 3.1。是的,有线电缆。DOCSIS 3.1 正在推动有线行业的发展,更多的“马力增大器”即将问世!
深入了解