2022 年 12 月 5 日
将 5G RedCap 纳入 3GPP 版本 17 规范对最终用户、物联网设备制造商和移动运营商来说是一个好消息。RedCap 为 5G 物联网设备开辟了新天地,未来几年预计将出现相关应用和服务机会。RedCap 的相关内容有很多,这篇博客文章简要介绍了其中的亮点。您可以在《5G RedCap:对物联网设备 RF 要求的潜在影响》白皮书中详细了解 RedCap。
5G 用例通常分为低功耗广域 (LWPA)/大规模机器类型通信 (mMTC)、增强型移动宽带 (eMBB) 和超可靠、低延迟通信 (URLLC)。每一个都具有特定的功能来实现服务交付,例如出色的覆盖范围 (LWPA/mMTC)、高数据速率 (eMBB) 或高可靠性、低延迟 (URLLC)。 3GPP 规范定义了满足这些需求的要求。但这些类别中的许多物联网应用可以在更低的 5G 要求下运行。RedCap 定义了这些要求。
RedCap 定义了物联网设备要求,需要比现有 5G 产品(如最新智能手机)更小巧、更简单、成本更低、电池寿命更长的 RF 解决方案。具有这些特点的物联网应用包括可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控——RedCap 的重点关注领域。
5G 用例定义
例如,5G 应用的一些物联网设备无需像智能手机那样的极高数据速率。因此,RedCap 规定了物联网的较低数据速率要求,大大降低了某些应用的 RF 设计复杂性。与当前的 5G 落地应用相比,RedCap 所需的最大带宽更低,频段、天线、MIMO 层和 Rx 链更少。它无需 EN-DC 支持;此外还减少了 QAM、可以运行半双工、使用 TDD 代替 FDD,并降低了发射功率。所有这些意味着设计复杂性降低,从而削减了成本。此外,RedCap 仅支持独立 (SA) 5G 网络,因此无需同时支持两个活跃的 Tx 链。
随着 RedCap 的发布,Qorvo 等产品开发商针对物联网应用的芯片组和 RF 解决方案可能将于 2023 年推出,而商业化产品将于 2024 年上市。届时,运营商将转向采用 SA 5G 网络,以支持 RedCap 设备。但这并非全部。3GPP 继续增强标准并为版本 18 定义新功能。3GPP 还在探寻新的方式来进一步降低 RF 复杂性和成本,并延长电池使用寿命。RedCap 将继续发展,为设备制造商、运营商,尤其是最终用户带来更多优势和机会。在未来几年中,预计许多行业都会出现创新用例,物联网对改善生活方式的消费设备至关重要。

3GPP 版本 17 中 RedCap 的目标用例。
RedCap 会造福哪些人
RedCap 是个好消息。设备制造商将能够利用 5G 的优势,使用更简单的设计、降低成本,同时以比现有 LTE 物联网网络更快的速度运行。这些设备的最终用户可能会获得更多为特定物联网应用量身定制的 5G 服务,数据速率、延迟和可用性各不相同。运营商将能够更有效地从非标准 5G 网络过渡到 SA,从而在成本、效率和新的收入机会方面提供优势。
RedCap 是 5G 发展的关键一步,带来可供商业和个人使用的新设备和服务,帮助引领下一代物联网创新和应用。但这个新的 5G RedCap 规范有哪些详细内容?阅读白皮书以了解更多信息。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。